攝影機vTool#
下載 pylon Software Suite 以使用 Camera vTool。

指派相機#
如果您尚未定義任何特定的 Property,Camera vTool 將隨機分配可用的相機。在單相機設計中,這可讓您快速開始使用。
如果您想在多相機設計中將特定的相機指定給 Camera vTool,請參閱以下章節。
使用 Camera vTool 對話方塊#
Basler 建議使用 Camera vTool 對話方塊將相機指定給 Camera vTool。
若要這樣做:
- 在 配方管理 窗格中的 vTool Settings 區域,按一下 Open Settings 或按兩下該 vTool。

- 選取您要指派的相機,然後點擊 Assign.
相機名稱旁會顯示一個綠色打勾記號。這表示相機現在已指定給 vTool:
此外,對話方塊也會顯示用來識別裝置的 Property。在罕見的情況下,您可能需要編輯這些 Property。若要這麼做,請使用 Features pane。
使用 Features 窗格#
您也可以使用 Features 窗格將相機指派給 Camera vTool。
這僅在罕見的使用情境下才需要,例如,在未將實體相機連接至電腦的情況下,您想要檢視或變更相機指派。
若要使用 Features 窗格指派特定相機:
- 在 Workbench 中選取 Camera vTool。
- 開啟 Features - All 窗格。
- 按一下 vTool > Device Enumeration Control > Device List Update > Execute 來列出可用的相機。
- 使用 Device Selector 參數瀏覽可用的相機。
這可讓您檢閱個別相機的特定資訊,以協助您挑選所需的相機。 - 識別出所需的相機後,按一下 Device Choose > Execute,將該特定相機指派給 Camera vTool。
-
若要指定您要指派的相機必須符合的其他裝置 Property,請使用 vTool > Device Enumeration Control 群組中的 Device Property * 參數。
資訊
有關裝置資訊 Property 的更多資訊,可在 pylon C++ API 的 CDeviceInfo 類別與 Pylon/Key 命名空間的文件中找到。這可讓您精細控制相機選取,並確保可以在多部電腦上使用正確的相機執行相同的 Recipe。
如果系統連接了多部相機,Basler 建議使用 DeviceClass 與 UserDefinedName Property。您必須先設定相機的 DeviceUserID 參數,然後才能使用 UserDefinedName Property 選取相機。
請注意,USB 相機需要重設或重新上電,才能使用新設定的 DeviceUserID。
設定相機#
將相機指派給 Camera vTool 後,請按一下 Workbench 工具列中的 Lock Resources 按鈕,與所指派的相機裝置建立獨佔連線。

您現在可以在 Features - All 窗格中設定相機。
將相機設定儲存至 Recipe 中#
儲存 Recipe 時不會自動儲存相機設定,因為在儲存 Recipe 時,指派給 Camera vTool 的相機裝置可能未連線,或者相機裝置的設定在此期間可能已被其他程式變更。
相反地,請使用 Features - All 窗格中 vTool > Configuration Set Persistence 下方的參數,在您設定參數後儲存相機裝置的設定以及隨附的設定。
資訊
針對初始相機裝置設定,Basler 建議使用傳統的 pylon Viewer 功能。
若要在 Recipe 中儲存相機設定:
- 按一下 Lock Resources Workbench 工具列中的按鈕,以與所指派的相機裝置建立獨佔連線。

- 在 Features - All 窗格中,開啟 Configuration Set Persistence 類別,並將 Configuration Set Selector 參數設為 Camera,以選取相機裝置的參數集。
- 按一下 Configuration Set Fetch 從相機裝置擷取設定,並將其儲存在 Configuration Set Staged 參數中。
-
Optional: You can inspect or manually modify the parameter settings by copying the text to a text editor and back into Configuration Set Staged.
In the text editor, you will see that each line of text contains the name and the value of a parameter separated by a tab or = character. Lines starting with # are treated as comments. A configuration set must start with the following line:
# {05D8C294-F295-4dfb-9D01-096BD04049F4}資訊
或者,您可以使用 User Sets 以永續方式儲存相機設定。
-
按一下 Configuration Set Commit 以套用參數並將參數儲存在 Recipe 設定中。這可確保每次執行 Lock Resources 作業時都會自動設定參數。
資訊
如果相機已經被分配,參數設定將會立即傳輸至相機。如果傳輸失敗,參數設定將不會儲存於 Configuration Set Active 中。如果尚未分配相機,設定將會在分配相機時傳輸給相機。如果此傳輸失敗,則無法啟動 recipe。
某些相機參數(例如 Camera Instance 組態集中的參數)只能在相機關閉時進行變更。在這種情況下,儲存於 Configuration Set Active 中的參數會在開啟相機之前進行分配時傳輸至相機。
-
若要從 recipe 中清除參數設定,請按一下 Clear Data。
使用 Event Notification 與 Chunk 資料#
Camera vTool 還允許您存取相機的事件和 chunk 資料。您可以為事件和 chunk 資料新增額外的輸出 pin,以用來控制您的應用程式。相機事件(例如 exposure end)可用來控制外部裝置。Chunk 資料(例如 Timestamp 或 Exposure Time)可用來控制並同步應用程式中的任務。
資訊
- 只有在 recipe 未執行時才能新增 pin。
- Pin 名稱必須是唯一的。
- 允許的資料類型:Boolean、Float、Integer 以及 String
存取相機事件#
- 在相機上啟用所需的 event。
- 在 Workbench 中選取 Camera vTool。
- 開啟 Features - All 窗格。
- 前往 vTool > Event Output Control 群組。
- 執行 Event Pin Add 命令。
- 在 Event Pin Configuration 欄位中,輸入您要新增的事件 pin 的組態。請使用以下語法:
<MyPinName>.Type=<MyPinType>.EventName=<CameraEvent>.ValueName=<CameraEventValue>
其中:<MyPinName>:新輸出 pin 的名稱<MyPinType>:您要存取的事件的資料類型(允許的值:Boolean、Float、Integer 以及 String)<CameraEvent>:您要存取的相機中事件的名稱<CameraEventValue>:相機中事件值的名稱,例如 EventExposureEnd - 按下 Enter。
新的 pin 將會顯示於 vTool 中。
設定範例#
假設您想要建立一個名為 ExposureEnd 且資料類型為 Integer 的輸出 pin,其會輸出來自 exposure end 相機事件的資訊。若要這樣做,請輸入下列字串:
ExposureEnd.Type=Integer.EventName=ExposureEnd.ValueName=EventExposureEnd
存取 Chunk 資料#
- 在相機上啟用 chunk mode 以及所需的資料 chunk。
- 在 Workbench 中選取 Camera vTool。
- 開啟 Features - All 窗格。
- 前往 vTool > Chunk Data Output Control 群組。
- 執行 Chunk Pin Add 命令。
- 在 Chunk Pin Configuration 欄位中,輸入您要新增的資料 chunk pin 的組態。請使用以下語法:
<MyPinName>.Type=<MyPinType>.ValueName=<ChunkName>
其中:<MyPinName>:新輸出 pin 的名稱<MyPinType>:相機中您要存取的 chunk 資料的值類型<ChunkName>:相機中您要存取的 chunk 名稱,例如 ChunkExposureTime - 按下 Enter。
新的 pin 將會顯示於 vTool 中。
設定範例#
假設您想要建立一個名為 ExposureTimeChunk 且資料類型為 Integer 的輸出 pin,用於輸出來自相機 Exposure Time chunk 的資訊。若要這樣做,請輸入下列字串:
ExposureTimeChunk.Type=Float.ValueName=ChunkExposureTime
故障排除#
找到多個相符的相機
問題:開啟 Camera vTool 對話方塊時,相機名稱旁會出現警告標誌:

原因:這是因為有多個相機符合儲存在 vTool 中的裝置 Property。
在上述範例中,儲存的裝置 Property 為 DeviceClass = BaslerUsb 和 ModelName = acA1920-40uCMT。有三個相機符合這些 Property,因為它們全都是 USB 相機且名稱為「acA1920-40uCMT」。
解決方案:為避免這種情況,請使用對話方塊重新指派相機,或使用 Features pane 變更 Property。
找不到相符的相機
問題:開啟 Camera vTool 對話方塊時,會顯示「No matching camera found」訊息。

原因:這是因為沒有相機符合儲存在 vTool 中的裝置 Property。
在上述範例中,儲存的裝置 Property 為 DeviceClass = BaslerUsb 和 ModelName = acA645-100uc。不過,未連接名稱為「acA645-100uc」的相機。
解決方案:為避免這種情況,請連接相符的相機、使用對話方塊重新指派相機,或使用 Features pane 變更 Property。
Outputs#
Image#
傳回相機抓取的影像。任何接受影像作為輸入的 vTool 均可使用此輸出影像。
- 資料類型:Image
- 影像格式:如相機上所設定