跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

Line Measurements Pro vTool#

Line Measurements Pro vTool 允許您測量圖像中直線的位置、方向和長度。

Line Measurements Pro vTool 透過 Image 輸入針腳接收圖像,並透過其 output pins 輸出找到的直線相關資訊。

如果您在測量前使用 Calibration vTool 並連接兩個 vTool 的 Transformation 輸出/輸入針腳,則 Calibration vTool 提供的轉換資料可讓 Line Measurements Pro vTool 以公尺為單位輸出世界座標中的測量結果(帶有 _m 字尾的 output pins 將會可用)。

如果您在測量前使用 Matching vTool 和 Image Alignment vTool,則可以測量出現位置與參考圖像不同的物件。透過 InverseTf 輸入針腳提供的轉換可讓 vTool 輸出原始輸入圖像的測量結果。

若要購買 Line Measurements Pro vTool 的授權,請造訪 Basler 網站。該授權還包含以下 vTools:

Line Measurements Pro vTool

運作原理#

透過定義測量物件並將其擬合到輸入圖像中您想要測量的形狀,您可以收集以下資訊:

  • 具有形狀視覺化的區域
  • 直線的測量值
  • 形狀擬合得分

Shape Settings#

測量物件定義了 vTool 用於偵測要測量的形狀邊緣的區域。載入圖像後,會顯示一個矩形形狀的預設測量物件。矩形短邊上的兩個點定義了直線的起點和終點。綠色箭頭表示在樣本片段中計算邊緣剖面的方向。

測量物件的高度為形狀公差值乘以 2。輸入影像中要測量的線條必須位於測量物件內。如果指定較大的公差,則可以容許目標形狀的厚度變異。

您可以藉由使用矩形的控點,或在各自的輸入框中手動輸入所需的值,或者使用提供的滑桿,來移動、調整大小和旋轉測量物件。Shape tolerance 值只能手動輸入。

Sample Settings#

除了測量物件的大小和位置之外,您還可以指定樣本區段的數量和寬度。vTool 會在此類樣本區段內偵測可能的邊緣候選,並將其擬合至幾何形狀。您使用的區段越多,測量結果就會越穩健。缺點是大量的區段會降低處理速度。

根據預設,區段會以最小間距與重疊均勻分佈,且 Number of sample segments 與 Sample segment width 選項會進行連動。如果您變更其中一個,另一個也會隨之調整。如果您停用此連動,則可以自由調整數量與寬度。在這種情況下,唯一的限制就是測量物件的大小。

  • 選項已連結: 鏈結圖示
  • 選項未連結: 已斷開的鏈結圖示

透過指定適當的 Sample tolerance 值,您可以考量潛在形狀變形的波紋或大小。取樣的邊緣點必須在此公差範圍內,才能支援形狀擬合。

使用 Minimum score 選項,您可以指定內點的預期比例,也就是必須有多少樣本支援形狀擬合。

Detection Settings#

邊緣被定義為區域最強絕對梯度幅度的位置。通常,profile 訊號會透過低通濾波器進行平滑化。使用 Smoothing 選項來設定濾波器的強度。

梯度的區域極端值必須大於指定的 Threshold 值,才能被接受為邊緣。嘗試不同的閾值以尋找最佳設定。最佳值介於剛好能偵測到所有目標邊緣的上限值,以及不再偵測到不需要邊緣的下限值之間。

邊緣具有正梯度或負梯度。如果邊緣梯度為正,則轉變是從暗到亮。如果邊緣梯度為負,則轉變是從亮到暗。如果您預期應用程式只會找到單一類型的轉變,請相應地設定 Transition 選項。透過 Uniform 轉變選項,您可以確保只選取相同轉變的邊緣。

結合轉變後,Select 選項可讓您指定要選擇哪些邊緣來將測量物件擬合至形狀。為了使應用程式更穩健,請僅選取所需的類型,而不要將選項設定為 All。這可以是第一個、最後一個或最強的(就梯度幅度而言)邊緣。

資訊

vTool 會沿著測量物件綠色箭頭所指示的方向讀取樣本區段的灰階值 profiles。

使用校正#

產生的位置與距離也可以公尺為單位輸出為世界座標。若要實現此目的,請將 Calibration vTool 的 Transformation 輸出接腳連接至 Measurements vTool 的 Transformation 輸入接腳。

資訊

測量平面是三維世界中要測量的邊緣所在的平面。在要處理的每個影像中,邊緣在測量平面內具有不同的位置。透過將校正板的表面放置在此測量平面中來對齊此測量平面。

您必須使用與實際處理相同的校正設定來設定 Measurements vTool。

使用 Image Alignment#

Line Measurements Pro vTool 要求要測量的形狀必須一律處於相同位置,亦即在定義的形狀公差內。否則,偵測將會失敗。為了提供您更多靈活性,您可以在配方中新增 Matching vTool 與 Image Alignment vTool。

相較於參考影像,Matching 能夠在輸入影像的不同位置偵測所需的形狀。它會計算並輸出對齊轉換資料,然後 Image Alignment vTool 會使用此資料向 Line Measurements Pro vTool 提供已對齊的輸入影像,其中的形狀與參考影像中的位置相同。現在,可以對形狀進行測量。

Line Measurements Pro vTool 也會接收反向轉換資料,利用該資料,它能夠針對輸入影像而非已對齊的影像輸出正確的位置資料。

資訊

如果 InverseTf 輸入接腳 未 連接,則形狀的參數會相對於已對齊的影像輸出。
如果 InverseTf 輸入接腳 已 連接,則形狀的參數會相對於 Image Alignment vTool 的輸入影像輸出。
這適用於無論您是否使用 Calibration vTool。

設定 vTool#

若要設定 Line Measurements Pro vTool:

Line Measurements Pro vTool 設定

  1. 在 vTool Settings 區域的 Recipe Management 窗格中,按一下 Open Settings 或按兩下 vTool。
    隨即會開啟 Line Measurements Pro 對話方塊。
  2. 擷取或開啟影像。
  3. 在 Shape Settings 區域中,透過手動輸入數值來定義測量物件。
    或者,您也可以使用線條的控點來移動、調整大小和旋轉它,使其符合您要在影像中測量的目標形狀。
    水平測量物件的角度為 0。
  4. 在 Sample Settings 區域中,指定樣本區段的數量與寬度,以及樣本公差和所需的最低分數。
  5. 按一下 Show/Hide Details 按鈕以在影像中顯示樣本區段與樣本點。
  6. 在 Detection Settings 區域中,設定 Smoothing 和 Threshold,以穩健且精確的方式偵測邊緣。
  7. 設定 Transition 與 Select,以確保僅選取目標邊緣。

您可以在 pin data view 中檢視量測結果。在這裡,您可以選擇要顯示哪些輸出。

Inputs#

Image#

直接接收來自 Camera vTool 或輸出影像之 vTool(例如 Image Format Converter vTool)的影像。

  • 資料類型:Image
  • 影像格式:8 位元至 16 位元單色或彩色影像。彩色影像會在內部轉換為單色影像。

InverseTf#

接受對齊轉換的反向轉換資料。藉此,vTool 可以針對輸入影像而非對齊後的影像輸出正確的位置資料。

  • 資料類型:轉換資料

Transformation#

接受來自「Calibration vTool」的轉換資料。

  • 資料類型:轉換資料

Outputs#

Region#

傳回形狀的 Region。

  • 資料類型:Region

Line_px#

傳回影像像素座標(列/行)中的形狀量測值。

  • 資料類型:Line

Line_m#

傳回以公尺(x/y)為單位之世界座標中的形狀量測值。

  • 資料類型:Line

Score#

傳回形狀擬合的評分。

  • 資料類型:Float

典型前置項目#