vTool授權#
本主題說明有哪些可用的授權類型以及如何取得授權。
授權類型#
示範授權#
試用授權是無需加密狗(dongle)的純軟體授權。啟用後,這些授權允許您在目前的 pylon 安裝中使用所有需要授權的 vTools,期限為 80 天。試用授權一旦過期,將無法續約。此外,適用以下限制:
- 每個 vTool 只能連續運行五 (5) 分鐘。執行停止後,您可以重新啟動它。
- vTools 只能在 pylon Viewer 中使用,不能在 API 中使用。
- 您建立的 Recipes 無法匯入至您的應用程式程式碼中。
- 此授權與啟用它的 pylon 主要版本繫結。因此,如果您安裝了新的 pylon 版本,則必須申請新的試用授權。
- 授權適用於在啟用該授權的同一季度內發布的所有 pylon 版本。若要使用在不同季度發布的 pylon 版本,您需要申請新授權。
要求示範授權#
- 在 pylon Viewer 的 vTools 窗格中,按一下 free demo license 連結。
- 系統將會要求您輸入電子郵件地址。
您將收到一封包含啟用授權連結的電子郵件。 - 按一下該連結。在開啟的頁面上,按一下啟用按鈕。
該授權現在將保持啟用狀態 80 天。
評估授權#
評估授權是純軟體授權,無需加密狗。啟用後 180 天內,您可以在任何 pylon 版本中使用所有可授權的 vTools。評估授權一旦過期,將無法續期。與演示授權不同,評估授權允許您將使用該授權建立的 Recipe 匯入應用程式代碼中,並透過 API 進行處理。如果在演示授權仍然有效時啟用評估授權,則評估授權優先,並且您將立即獲得其擴展的功能範圍。以下限制適用:
- 每個 vTool 只能連續運行五 (5) 分鐘。執行停止後,您可以重新啟動它。
要求評估授權#
- 向 Basler 業務部門發送 銷售詢問,以索取 vTool 評估授權。
Basler 業務部門將與您聯繫以提供所有進一步的資訊。
穩定性評估授權#
穩定性評估授權作為軟體授權提供。或者,也可以在 USB 硬體鎖上啟用它們。它們允許您在啟用後的 30 天內使用所有可授權的 vTools,並允許 vTools 連續運行長達 7 天。穩定性評估授權一旦過期,將無法續約。它允許您將使用評估或穩定性評估授權建立的配方匯入您的應用程式代碼中,並透過 API 對其進行操作。穩定性評估授權會取代試用授權,也就是說,在啟用後,即使您的試用授權仍然有效,您也可以立即享有擴充的功能範圍。適用以下限制:
- 此授權的有效期為 30 天。
- 此授權與特定系統繫結,不可轉移。
要求穩定性評估授權#
- 向 Basler 銷售部門發送銷售諮詢,索取 vTool 穩定性評估授權。
Basler 銷售部門將與您聯繫,提供所有進一步的資訊。
執行階段授權#
執行階段授權可讓您無限期使用已購買的 vTools。您可以為個別 vTools 或 vTool 組合購買執行階段授權。
除了授權之外,購買 USB 硬體鎖是管理授權最簡單的方式。您可以將多個授權載入到一個硬體鎖中。將授權載入到硬體鎖後,您就可以輕鬆地將它們從一台電腦轉移到另一台電腦。
或者,您也可以選擇軟體授權。在這種情況下,授權會與您啟用它們的電腦繫結。
使用軟體授權時的注意事項
如果您計劃在已啟用軟體授權的電腦上重新設定或重新安裝作業系統,您必須事先聯繫 Basler 支援團隊,以確保您在重新設定/重新安裝後能夠繼續使用這些授權。
如果您的電腦遭遇嚴重的系統錯誤或當機,而未正確停用授權,則無法復原這些授權。
下表列出了每個選項各自的優點。
| USB 硬體鎖授權 | 軟體授權 |
|---|---|
| 配有已啟用授權的硬體鎖可以輕鬆轉移到其他電腦 | 無需 USB 連接埠 |
| 硬體組態變更和嚴重系統錯誤後,授權仍然有效 | 無額外硬體鎖成本 |
| 快速啟用,無需運送硬體 |
購買執行階段授權#
- 造訪 Basler vTools 產品頁面。
您將在那裡找到所有可用 vTools 和 vTool 組合的概覽。 - 決定您要購買哪些 vTools 或組合,並記下其訂購編號。
- 向 Basler 銷售部門發送銷售諮詢,包含所需 vTools 或組合的名稱和訂購編號,以及您是否需要 USB 硬體鎖。
授權啟用#
以下章節將說明如何啟用您的授權。這些說明適用於所有授權類型。
啟用授權#
當您的授權訂單完成後,您將收到一封包含啟用連結的電子郵件。無論您是在 USB 硬體鎖上啟用授權還是使用軟體授權選項,啟用程序都是相同的。
若要啟用您的授權:
如果您使用的是 USB 金鑰,請在啟動前確保它已連接到您的電腦。
- 在電腦的網頁瀏覽器中開啟啟用連結,並確保您的網際網路連線正常。
WebDepot 將在以下頁面開啟: 授權啟用 - 選擇 CmContainer 頁面。
- 在 授權啟用 - 選擇 CmContainer 頁面,請選擇所需的啟用方式:
- 如果您使用的是 USB 金鑰,請選擇 CmDongle
- CmActLicense 如果您想將授權繫結至您的電腦
影像 授權啟用 頁面隨之開啟。
- 選擇您想要啟用的授權。
- 從 Select CmContainer 下拉式清單中選擇授權容器。
- 按一下 立即啟用選定的授權.
系統隨即會開始將授權轉移至您選定的容器中。這可能需要幾分鐘的時間。
- 轉移完成後,將會顯示一則訊息。請按一下 OK 以關閉此訊息。

- 在 WebDepot 中,前往 My Licenses 以查看已啟用授權的詳細資料。

在多個 USB 金鑰上啟用授權#
如果您收到的啟用連結包含多個授權,請按照下列步驟將它們分配到多個 USB 金鑰中:
- 將 USB 授權鎖連接到您的電腦。
- 在電腦的網頁瀏覽器中開啟啟用連結,並確保您的網際網路連線正常。
WebDepot 將在以下頁面開啟: 授權啟用 - 選擇 CmContainer 頁面。
- 在 授權啟用 - 選擇 CmContainer 頁面上,選取 CmDongle 啟用方法。
影像 授權啟用 頁面隨之開啟。
- 選取您想要啟用的授權。
- 從 Select CmContainer 下拉式清單中選擇授權容器。
- 按一下 立即啟用選定的授權.
系統隨即會開始將授權轉移至您選定的容器中。這可能需要幾分鐘的時間。
- 轉移完成後,將會顯示一則訊息。請按一下 OK 以關閉此訊息。

- 將下一個授權鎖連接到您的電腦,並重複步驟 4 到 7 以分配剩餘的授權。
離線啟用授權#
您也可以使用基於檔案的授權轉移,在沒有網際網路存取的電腦上啟用授權。基於檔案的授權轉移適用於 USB 授權鎖和軟體授權。這是一個包含 3 個步驟的程序:
- 要求
- 更新
- 收據
CodeMeter WebDepot 中的精靈將引導您完成整個程序。
步驟 1:要求
- 在 但不包含 網際網路存取的電腦上,開啟 CodeMeter Control Center。
如果您是第一次安裝 CodeMeter Runtime,將不會顯示任何授權。若要發出授權要求,您必須先匯入 Basler 通用授權容器。
如果您已經擁有授權容器,可以繼續進行步驟 5。
- 將 Basler_pylon_license_container.WibuCmLif 檔案從您的 pylon 安裝資料夾複製到您的目標機器:
Windows: Applications/x64/share/
Linux: share/pylon/ - 將檔案拖放到 授權 CodeMeter Control Center 的索引標籤上。

畫面上會顯示動作成功的訊息。
- 按一下 OK 以關閉訊息。
已建立一個空白的授權容器,您現在可以為其要求授權。
- 若要開始授權要求,請選取您要將授權轉移至的授權容器。
- 按一下 License Update.
CmFAS Assistant 將會開啟。
- 按一下 下一頁.
影像 Select Action 精靈頁面隨即開啟。
- 選取 Create license request。
- 按一下 下一頁.
影像 Select File Name 精靈頁面隨即開啟。
- 指定要求檔案的名稱與儲存位置。
預設檔案名稱為所使用容器的序號。如有需要,您可以變更此名稱。 - 按一下 Commit.
系統會顯示訊息,指出檔案已建立。
- 按一下 Finish 以結束精靈。
- 將要求檔案傳輸至具備網際網路存取的電腦,例如使用 USB 隨身碟。
- 在電腦上 並使用 具備網際網路存取權,請在任何瀏覽器中開啟先前收到的授權啟用連結。
WebDepot 將在以下頁面開啟: 授權啟用 - 選擇 CmContainer 頁面。
- 在 授權啟用 - 選擇 CmContainer 頁面,請選擇所需的啟用方式:
- 如果您使用的是 USB 金鑰,請選擇 CmDongle
- CmActLicense 如果您想將授權繫結至您的電腦
影像 授權啟用 頁面隨之開啟。
- 選取授權要求檔案。
- 按一下 Start Activation Now.
影像 Download Update 頁面隨之開啟。
- 在 Download Update 頁面上,按一下 Download License Update File Now 以下載包含授權新狀態的更新檔案。
下載進行時請勿關閉瀏覽器視窗。 - 將檔案 (.WibuCmRaU) 傳輸至沒有網際網路連線的電腦,例如使用 USB 隨身碟。
步驟 2:更新
- 在 但不包含 網際網路存取的電腦上,開啟 CodeMeter Control Center。

- 在 License 標籤頁中,選取您要傳輸授權的授權容器。
- 按一下 License Update.
CmFAS Assistant 將會開啟。
- 按一下 下一頁.
影像 Select Action 精靈頁面隨即開啟。
- 選取 Import license update。
- 按一下 下一頁.
影像 Select File Name 精靈頁面隨即開啟。
- 選取您先前傳輸至這部電腦的更新檔案。
- 按一下 Commit.
畫面上會顯示一則訊息,指出更新已套用至容器。
- 按一下 OK 以關閉訊息。
- 按一下 完成 以結束精靈。

- 在 CodeMeter Control Center 中,按一下 License Update 透過回傳收據來確認程序。

CmFAS Assistant 將會開啟。
- 按一下 下一頁.
影像 Select Action 精靈頁面隨即開啟。
- 選取 Create receipt。
- 按一下 下一頁.
影像 Select File Name 精靈頁面隨即開啟。
- 指定收據檔案的名稱與儲存位置。
預設檔案名稱為所使用容器的序號。您可以視需要進行變更。 - 按一下 Commit.
系統會顯示訊息,指出檔案已建立。
- 按一下 Finish 以結束精靈。
- 將收據檔案傳輸至有網際網路連線的電腦,例如使用 USB 隨身碟。
步驟 3:收據
- 在電腦上的 WebDepot 中 並使用 網際網路連線,按一下 下一頁 位於 Download Update 頁面。

- 在 上傳收據 頁面,點擊 選擇檔案 以選取收據檔案。

- 按一下 立即上傳收據.
隨即會顯示一則訊息,指出授權轉移已完成。
- 點擊 OK 返回 My Licenses 頁面。
系統將會顯示您已啟動的授權。
CodeMeter Runtime#
必須安裝 CodeMeter Runtime 才能使用 vTools。
在 Windows 下,使用 pylon 安裝程式並選取 Developer 設定檔時,將會自動安裝 CodeMeter Runtime。
在 Linux 下,您必須手動安裝 CodeMeter Runtime。如需相關指示,請參閱 INSTALL 文件。
您可以在 CodeMeter Control Center 中檢查可用的 vTool 授權及其有效性。您可以透過 Windows Start 功能表將其開啟。
授權有效性#
如果您安裝了 pylon Software Suite 的新主要版本,目前的試用授權將會失效,即使其使用期限尚未屆滿亦然。在這種情況下,您可以為新的 pylon 版本申請另一個試用授權。評估授權並未繫結至特定的 pylon 版本,且在 180 天的授權期限屆滿前將維持有效。執行階段授權將永久有效。
若要檢查距離試用或評估授權到期所剩餘的時間:
- 在 Workbench 或 Help 功能表中,點擊 vTool Licensing。
Welcome to pylon 對話方塊的 vTool Licensing 標籤頁隨即會開啟。 - 在 My Licenses 卡片上,您將找到所有有效授權及其對應到期日的總覽。
一般限制#
- vTools 無法在虛擬機器上使用。
- 試用授權會繫結至啟用該授權的 pylon 主要版本。