跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

Firmware Updater#

pylon Viewer 的 Firmware Updater 可讓您更新 Basler 相機的韌體。

Firmware Updater 提供 Windows 和 Linux 版本的 pylon Viewer,可作為 GUI 或命令列工具使用。

資訊

針對 Basler boost V 和 racer 2 XL 相機,提供不同的 Firmware Updater 工具。您無法使用隨 pylon Software Suite 一起提供的 Firmware Updater。

請聯絡 Basler Support 以取得適用於您的 boost V 或 racer 2 XL 相機的適當工具。

開始之前#

  • 若要使用 Firmware Updater,您需要一個更新檔案(.guf 檔案)。請聯絡 Basler Support 以索取適合您相機的更新檔案。
  • 將更新檔案儲存在您的本機硬碟上。從位於遠端伺服器的 .guf 檔案進行更新可能會導致以下錯誤訊息:
    The firmware update file selected is not compatible with your camera model.
  • 並非所有 Basler 相機型號都可以使用 Firmware Updater進行更新。如果沒有連接可更新的相機到您的電腦,Tools 選單中的 Firmware Updater 選項將會呈現灰色停用狀態。目前,具備 Camera Link 和 BCON 介面的相機無法更新。此外,ace Classic/U/L 相機也無法更新。
  • 只要相機型號相同,您可以同時更新多台相機的韌體。例如,如果您有三台 a2A1920-51gcPRO 相機,您可以同時更新這三台相機。
  • 請確保要更新的所有相機都已連接,並關閉所有正在使用這些相機的應用程式。
  • 在更新相機韌體之前,必須先停止影像擷取。
注意

在更新過程中斷開相機連接可能會導致相機損壞。

透過 GUI 工具更新韌體#

若要更新韌體:

  1. 在 Devices 窗格中的相機上按一下滑鼠右鍵,或按一下 Tools > Firmware Updater 以開啟 Firmware Updater。
    Firmware Updater 隨即開啟。目前連接到您電腦的所有可更新相機都會依介面和型號名稱列出。如果您已在 Devices 窗格中選取相機,該相機將會被預先選取。若要變更您的選擇,請取消勾選目前選取的核取方塊並選取其他相機。
  2. 按一下 Next。
  3. 選取更新檔案。
    如果您選取了與相機型號不相容的 .guf 檔案,Firmware Updater 將會識別此情況並顯示警告。
  4. 按一下 Next。
    在 Update Summary 頁面上,您將找到更新過程的詳細資訊,即目前和新的韌體版本,以及將執行韌體的升級、降級還是重新安裝。
  5. 按一下 Next。
    更新過程需要一些時間。請勿在更新過程中斷開電源供應器,因為這可能會損壞相機。

更新完成後,將會顯示 Result Summary 頁面。如果您在此處按一下 Next,您將返回 Firmware Updater 的步驟 1,您可以在此處重複更新過程,例如使用不同的相機型號。

資訊

如果您在更新過程中遇到問題,您可能會發現 How to: Handle Boost and ace 2 Firmware Update Issues 知識文章很有幫助。

透過命令列更新韌體#

pylon Firmware Updater 也提供命令列工具版本,其位於此處:

  • Windows: %programfiles%\Basler\pylon\Runtime\x64
  • Linux: /opt/pylon/bin

此工具包含多種指令,以及每個指令的說明文字,示範該指令的用法和每個指令可用的選項。

以下是如何使用該工具的一些範例:

  • 顯示 update 命令的說明文字:
    PylonFirmwareUpdater update -h
  • 更新 daA2500 相機型號並產生詳細輸出:
    PylonFirmwareUpdater update -v daA2500_14uc_r_1.4.0.250701.guf