Operator ColMax

Operator Library: Accumulator

此運算子會傳回在每個影像行內找到的最大像素值。 運算子會將每個像素值替換為迄今為止在同一行中找到的最大值。 只有當目前的像素是新的最大值時,輸出 IsMaxO 才會設為 1。否則為 0。

可以透過將 ClrI 連結設為 1 來手動清除當前的最大值。 當不需要手動清除時,必須對 ClrI 套用常數 0。

對於每個新的輸入畫面,每一行的最大值偵測都會重新開始。

通常,此運算子會與 RemoveLine 運算子結合使用,以 移除畫面中除了最後一行以外的所有行。 畫面的最後一行包含 ColMax 運算子的結果。

以下範例顯示輸入值與輸出值之間的關係:

運算子限制:

  • 影像尺寸

    輸入影像的所有行必須具有相同的長度。 不允許行長度不一致的影像。

  • Empty Images

    允許使用空白影像,即沒有像素的影像。 運算子將輸出一個空白影像。

  • 影像通訊協定

    僅支援 VALT_IMAGE2D 和 VALT_LINE1D 影像協定。

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
輸入連結 I, Image Input
ClrI, Clear Input
輸出連結 O, Data Output
IsMaxO, 用於指示新最大值的二進位輸出

支援的 Link 格式

Link Parameter Input Link I Input Link ClrI Output Link O Output Link IsMaxO
Bit Width [1, 64] 無符號,[2, 64] 有符號 1 as I 1
Arithmetic {unsigned, signed} unsigned as I unsigned
Parallelism any as I as I as I
Kernel Columns 1 as I as I as I
Kernel Rows 1 as I as I as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D,VALT_LINE1D} as I as I as I
Color Format VAF_GRAY as I as I as I
Color Flavor FL_NONE as I as I as I
Max. Img Width any as I as I as I
Max. Img Height any as I as I as I

參數

無

使用範例

以下範例顯示了 ColMax 運算子的使用方式:

  • 「ImageSplitAndMerge」

    範例 - 展示如何分割與合併影像串流。並在影像附加尾碼。

  • 「雷射三角測量」

    範例 - 一種 High Speed 且強固的雷射線偵測演算法。 此演算法可決定重心座標以取得亞像素解析度結果。