Operator Library: Base
運算子 MergeKernel 會將任意數量的 N 個輸入連線 I[0] .. I[63] (最大值) 合併為單一輸出連線 O。
此運算子允許在其輸入端使用 kernel。其中一個 kernel 維度 (列或行) 在所有輸入端必須具有相同的大小 (像素數量)。對於另一個維度 (列或行),可以為每個輸入定義個別的大小。因此,輸入端所有 kernel 的列數或行數必須相同。
如需詳細資訊,請參閱參數說明。
| Property | Value |
|---|---|
| Operator Type | O |
| 輸入連結 | I[0],資料輸入 I[n],n > 0,資料輸入 |
| Output Link | O, data output |
| Alignment | |
|---|---|
| Type | 靜態寫入參數 |
| Default | 水平 |
| Range | [水平, 垂直] |
|
參數 Alignment 定義了輸出向量的排序方式。此向量是所有輸入在水平或垂直方向上的串接。 透過參數 Alignment,您可以定義輸入端所有 kernel 的列數或行數是否具有相同的值。 Horizontal: 如果您選擇 "horizontal" (預設值),則所有輸入端接收到的 kernel 列數必須相同。您可以為每個接收到的 kernel 自訂行數。在輸出中,列數與輸入中相同。行數將是所有輸入行數的總和。 ![]() Vertical: 如果您選擇 "vertical",則可以為每個接收到的 kernel 自訂列數。所有輸入端接收到的 kernel 行數必須相同。在輸出中,行數與輸入中相同。列數將是所有輸入列數的總和。 ![]() |
|
以下範例顯示了運算子 MergeKernel 的使用方式:
-
範例 - Kirsch Filter 是一種適用於無方向性邊緣的良好邊緣偵測濾鏡。
-
'Histogram of Oriented Gradients (HOG)'
Examples- Histogram of oriented Gradients




上一頁