Operator TxSignalLink

Operator Library: Signal

Operator TxSignalLink 用於將資料傳送至設計中任何位置的 RxSignalLink operator。 這兩個 operator 可在沒有連線的情況下建立連線。 這對於行程間通訊非常有用,亦即用於不同階層方塊之間的連線,而無需繪製連線和回授。

參數 Channel_ID 定義用於定址接收端 RxSignalLink operator 的通道 ID。 參數值必須是唯一的,且不得被設計中的任何其他 TxSignalLink operator 所使用。

設計中必須至少存在一個使用相同通道 ID 並將接收訊號資料的 RxSignalLink operator。

設計中的每個 TxSignalLink operator 都透過一個通道 ID 連線至至少一個 RxSignalLink operator。 在 VisualApplets 的 Resource Dialog 中,您可以看到每個 TxSignalLink operator 都獨佔使用一個 resource SignalChannel。 Resource SignalChannel 允許控制將個別 TxSignalLink operator 指派給一個或多個 RxSignalLink operator。 關於可用 SignalChannel resource 的數量 (這也定義了設計中允許的 TxSignalLink operator 的最大數量), 請參閱 Device Resources。

此運算子不支援 VisualApplets 功能模擬。

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
Input Link I,訊號輸入

支援的 Link 格式

Link Parameter Input Link I
Bit Width 1
Arithmetic unsigned
Parallelism 1
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width any
Max. Img Height any

參數

Channel_ID
Type static parameter
Default 0
Range [0, 1023]

訊號連線的通道 ID。 請參閱上述說明。

使用範例

以下範例展示了 operator TxSignalLink 的使用方式: