Operator Library: Synchronization
InsertLine 運算子將 N 個輸入連結 I[0] .. I[n-1] 的行多工處理至輸出連結 O。 因此,運算子會以循序順序在 O 輸出所有輸入的輸入影像行。
此運算子會將輸入影像行依序轉發至輸出。 每當有新影格時,運算子皆會從輸入 I[0] 開始。 首先,會處理輸入 I[0] 的第一行並轉發至輸出。接著,會處理輸入 I[1] 的第一行。 處理完 I[n-1] 的第一行後,運算子會繼續處理 I[0] 的第二行,依此類推。 運算子會等待目前所選輸入中所需的行出現。 因此,無法跳過輸入。 這裡沒有採用「先到先處理」的策略。
如前所述,運算子在特定時間只會轉發特定的輸入。 在處理某個輸入的同時,所有其他輸入都會被封鎖。 如果影像行出現在被封鎖的輸入中,請確保該行能夠被緩衝,直到進行處理為止。 此外,使用者必須確保多個輸入並非由同一個影像來源提供,因為這會導致死結。 請參閱「基礎與範例」中的 「多工處理兩個相機的影像」 以取得有關正確插入的更多資訊。此範例與 InserLine 運算子類似。
針對每個輸入 I[k],運算子均提供一個控制輸入 Ins[k]。 這些輸入用於控制影像行的資料是否必須使用並轉發至輸出,或是應該被捨棄。 Ins[k] 輸入接受二進位資料。 如果在各自影像行的第一個像素提供 1,則該行將被轉發至輸出。 反之,如果在各自影像行的第一個像素提供 0,則該行將被處理但會被捨棄。
The I[k] and Ins[k] pairs are synchronous i.e. they have to be sources by the same M-type source though an arbitrary network of O-type operators. See 'M-type Operators with Multiple Inputs' for more information. Therefore, no SYNC operator is required for these pairs (different in VA versions < VA2).
運算子的輸出影像大小是輸入影像大小的 n 倍。 然而,輸出 Parallelism 並未增加。 因此,輸出頻寬等於輸入頻寬,但可能需要傳輸更多資料。 在運算子處理資料之前,可能需要提高輸入的 Parallelism。
I[k] 處的所有影像可以具有不同的寬度。 然而,所有影像的高度必須相同。 對於空白的輸入行,將會忽略控制輸入 Ins[k]。 這些行將不會被轉發至輸出,亦即會被捨棄。
| Property | Value |
|---|---|
| Operator Type | M |
| 輸入連結 | I[0],資料輸入 I[k],資料輸入 Ins[k],控制輸入 |
| Output Link | O, data output |
|
無號輸入的 Bit Width 範圍為 [1, 64]。 針對有號輸入,範圍為 [2, 64]。 針對無號彩色輸入,範圍為 [3, 63],而針對有號彩色輸入,範圍為 [6, 63]。 |
|
|
最大輸出影像寬度為所有輸入影像寬度的最大值。 |
|
|
從 VisualApplets 3.3.0 版本開始,且僅在 中選取 選項時:若將 Image Protocol 設為 VALT_LINE1D,最大輸出影像高度將強制設為 1。 |
同步與非同步輸入
- 同步群組:I[k] 與 Ins[k]
- 所有群組彼此非同步。
以下範例顯示了 InsertLine 運算子的使用方式:
-
時序同步 - 使用具有同步輸入群組的 M 型運算子並避免死結。
-
範例 - 使用此運算子來拼接兩個相機的影像。
-
彩色平面的循序 DMA 輸出。 色彩分離是使用 ImageBufferMultiROI 運算子執行。 額外的預排序可最佳化頻寬與資源。
-
範例 - Scaling A Line Scan Image
-
'Functional Examples for Multi Tap Camera Interface with Tap Geometry Sorting '
範例 - 如何使用此運算子的示範




上一頁