Operator SelectComponent

Operator Library: Base

運算子 SelectComponent 能夠從輸入 link 中提取單一色彩分量, 並將此值作為灰階像素在輸出 link 上提供。 使用參數 Component 來選擇所需的色彩分量。

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Link I, data input
Output Link O, data output

支援的 Link 格式

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [3, 63] 無符號,[6, 63] 有符號 自動1
Arithmetic {unsigned, signed} as I
Parallelism any as I
Kernel Columns any as I
Kernel Rows any as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format VAF_COLOR VAF_GRAY
Color Flavor {FL_RGB, FL_HSI, FL_YUV, FL_LAB, FL_XYZ} FL_NONE
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

1

輸出的 Bit Width 為

參數

元件
Type static parameter
Default 0
Range [0, 2]

This parameter is used to select one of the color component from the input, e.g if the input flavor is RGB Component=0 selects red, 1 select green, and 2 selects blue.

使用範例

以下範例顯示了運算子 SelectComponent 的使用方式: