斑點分析(blob analysis)運算可用於偵測二進位影像中的物件,並透過幾何與統計特徵來描述這些物件。圖 392、「以彩色方框視覺化呈現的物件」顯示了一個包含四個物件的二進位影像。在圖中,這四個物件以彩色方框進行視覺化呈現。
在斑點分析中,物件是由一組與背景不同且直接相鄰的像素所定義。因此,首先需要將影像的所有像素轉換為二進位影像。在這裡,VisualApplets 允許設計各種方法,從簡單的閾值處理到複雜的自適應二值化演算法。接著,將所得二進位影像中的所有黑色像素視為背景像素,而所有白色像素則視為前景像素,因而屬於某個物件。
每個白色(前景)像素都會被分配給一個物件。物件被定義為一組相鄰的前景像素。因此,如果一個白色(前景)像素與另一個白色像素直接相鄰,則它們屬於同一個物件。由於這種資料解釋方式,圖 392、「以彩色方框視覺化呈現的物件」所顯示的影像會產生四個物件。
像素是否被解讀為屬於特定物件,取決於該像素與其相鄰像素之間的關係。
二進位影像中的每個像素 I(u,v) 在其鄰域中有四個直接相連的像素。此關係稱為 4-connected neighborhood。如果前景像素 I(u,v) 在其 4-connected neighborhood 中有一個或多個其他前景像素,則這些像素屬於同一個物件。
除了直接相鄰之外,像素也可以與另一個像素進行 對角相連。此關係稱為 8-connected neighborhood:
斑點偵測運算子可以進行參數化,以搭配 4-connected 或 8-connected neighborhood 運作。
一般而言,8-connected neighborhood 會帶來更好的 Object Detection 效果,因為即使是微弱相連的物件也會被連接起來,且邊緣會變得平滑。
範例:
下圖顯示影像的一個局部截圖。左側顯示使用 4-connected neighborhood 進行斑點分析的結果。右側顯示使用 8-connected neighborhood 進行斑點分析的結果。(物件分配透過顏色進行視覺化呈現。)鄰域參數化(4-connected 與 8-connected)會導致像素分配給物件的方式有所不同:套用於影像的 4-connected neighborhood 會產生六個物件,而 8-connected neighborhood 則僅產生四個物件。

圖 395:在 4-connected neighborhood(左)和 8-connected neighborhood(右)中分配給物件的像素。所有彩色像素皆代表前景像素,其物件分配狀況以不同的顏色視覺化呈現。




上一頁