Operator Library: Signal
運算子的訊號鏈結輸出可透過軟體使用參數 Mode 來設定。 狀態類型由參數 Mode 指定。 提供三個選項:
-
Low:
運算子輸出訊號鏈結具有低值(零)。
-
High:
運算子輸出訊號鏈結具有高值(一)。
-
Pulse:
運算子將在其輸出端產生脈衝,亦即在一個時脈週期內輸出高值。 在此脈衝之後,運算子將輸出低值(零)。 在將參數設為 High 之後再將其設為 Pulse,將不會在脈衝之前產生低值。 因此,在將參數設為 Pulse 之前,應先將其設為 Low 或 Pulse。
此運算子不支援 VisualApplets 功能模擬。
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | 1 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 1 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
| 模式 | |
|---|---|
| Type | static/dynamic read/write parameter |
| Default | Low |
| Range | {Low, High, Pulse} |
|
此參數指定運算子輸出鏈結處的輸出訊號值。 請參見上方的說明。 |
|
以下範例顯示了 SetSignalStatus 運算子的使用方式:
-
用於 DMA、RAM、GPIO、Trigger 和 LED 的硬體自我測試範例。
-
範例 - 用於偵錯硬體中設計的內部資料流控制以及可能的補償。
-
'Area Scan Trigger for microEnable 5 marathon'
此處展示了面陣掃描觸發。 觸發的產生可使用外部來源、內部頻率產生器或軟體觸發脈衝。
-
'Area Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCX QP'
此處展示了適用於 CoaXPress 的面陣掃描觸發。 觸發的產生可使用外部來源、內部頻率產生器或軟體觸發脈衝。
-
'Area Scan Trigger for imaFlex CXP-12 Quad'
此處展示了適用於 CoaXPress12 的面陣掃描觸發。 觸發的產生可使用外部來源、內部頻率產生器或軟體觸發脈衝。
-
'使用信號運算子與 CameraControl 運算子實現 microEnable 5 marathon VCL 的行掃描觸發'
本文介紹了一種行掃描觸發。此觸發包含使用擷取閘道(Capture Gate)的影像觸發以及多功能行觸發。外部來源、內部頻率產生器或軟體觸發脈衝皆可用於產生觸發。
-
'使用信號運算子實現 microEnable 5 marathon VCX QP 的行掃描觸發'
本文介紹了一種行掃描觸發。此觸發包含使用擷取閘道(Capture Gate)的影像觸發以及多功能行觸發。外部來源、內部頻率產生器或軟體觸發脈衝皆可用於產生觸發。
-
'使用信號運算子實現 imaFlex CXP-12 Quad 的行掃描觸發'
本文介紹了一種適用於 CoaXPress12 的行掃描觸發。此觸發包含使用擷取閘道(Capture Gate)的影像觸發以及多功能行觸發。外部來源、內部頻率產生器或軟體觸發脈衝皆可用於產生觸發。

上一頁