從舊版本遷移

在 VisualApplets 版本 3 中,可以載入版本 1.2 及更高版本的檔案。

載入先前版本的檔案可能會導致設計不完整。 某些連結與運算子的名稱、功能和參數可能會有所變更。 VisualApplets 會將大部分的模組設定調整、新增並轉換為新的參數集。 然而,在某些情況下,無法執行自動轉換。 無論如何,如果您是從先前版本移轉,都應該驗證您的實作。

從較舊版本移轉可能會導致以下情況之一:

  • 「Update to Current Version」視窗

    當開啟使用較舊 VisualApplets 版本運算子的設計時,VisualApplets 可能會要求將設計更新至目前版本。

  • 開啟訊號運算子上的輸入連結

    如果您不使用自動更新功能「Update to Current Version」,某些訊號運算子的輸入可能未連線。 VisualApplets 提供了一項功能,可自動將 Reset 輸入連線至運算子 Gnd,並將 Tick 輸入連線至運算子 Vcc。 只需在各自的運算子上按一下滑鼠右鍵,然後選取Connect to ground或Connect to Vcc。

  • 遺失的運算子

    如果先前使用的運算子在目前版本中已不存在,則會由運算子 Dummy 取代。 必須取代遺失的運算子。 大多數遺失的運算子都有可用的替代方案。 請詳細閱讀 'Dummy' 中的運算子說明文件。

[提示] 版本資訊

請查看 VisualApplets 發行說明以取得有關變更的更多資訊。