Operator Library: Synchronization
RemoveLine 算子用於完全移除影像行。 是否移除某行的控制是透過二進位輸入連結 Rem 來完成的。 如果輸入連結 Rem 上每行的最前端像素值為 1,則該行將被移除。 如果像素值為 0,則該行會被轉發至輸出。
兩個輸入必須是同步的,亦即它們必須由 同一個 M-type 算子透過任意的 O-type 算子網路提供來源。
空行無法傳遞是否需要移除的資訊,因為它們沒有資料像素。 在這種情況下,這些行將一律被移除。 如果影像的所有行都被移除,算子將在其輸出端輸出一個空影像。
同步與非同步輸入
- 所有輸入彼此同步,亦即它們必須透過任意的 O 型 operator 網路,由同一個 M 型 operator 提供來源。
以下範例展示了 RemoveLine 算子的使用方式:
-
頻寬瓶頸 - 在移除像素後降低 Parallelism。
-
範例 - 未使用 SampleDn 運算子進行 3x3 因數下取樣。
-
範例 - 展示如何分割與合併影像串流。並在影像附加尾碼。
-
範例 - 一種 High Speed 且強固的雷射線偵測演算法。 此演算法可決定重心座標以取得亞像素解析度結果。


上一頁