Operator Library: Filter
Operator SORT 會根據輸入 kernel-stream 中各元素的灰階值進行排序。 輸入連結 I 與輸出連結 O 皆具備大小為 N 列乘以 M 行的 kernel field (I [N, M] 與 O [N, M])。 此 kernel field 會依像素值進行排序。 最大灰階值的像素會位於 O [0, 0],第二大的值位於 O [0, 1], 而最小灰階值則位於 O [N - 1, M - 1]。 請注意,O [ N / 2, M / 2] 將會輸出任意大小 kernel 的中位數。
| Link Parameter | Input Link I | Output Link O |
|---|---|---|
| Bit Width | [1, 64] | as I |
| Arithmetic | unsigned | as I |
| Parallelism | any | as I |
| Kernel Columns | any | 1 |
| Kernel Rows | any | 1 |
| Img Protocol | {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} | as I |
| Color Format | VAF_GRAY | as I |
| Color Flavor | FL_NONE | as I |
| Max. Img Width | any | as I |
| Max. Img Height | any | as I |
Operator SORT 的使用方式如以下範例所示:
-
「列印檢查範例 - 使用 Blob Based Template Matching 進行位置校正與缺陷檢測」
範例 - 幾何轉換與缺陷檢測

上一頁