Operator RxSignalLink

Operator Library: Signal

運算子 RxSignalLink 用於接收來自同一設計中 TxSignalLink 運算子的信號資料。

兩個運算子可在沒有連接線的情況下建立連接。 這對於行程間通訊非常有用,例如在不同階層方塊之間建立連接,而無需繪製連接線和回授。

參數 Channel_ID 定義了一個通道 ID,用於定址發送的 TxSignalLink 運算子。 參數值必須與同一設計中某個 TxSignalLink 運算子的 ID 相符。 設計中的多個 RxSignalLink 運算子可以共用相同的通道 ID。

設計中的每個 RxSignalLink 運算子都透過一個通道 ID 與正好一個 TxSignalLink 運算子相連。 在 VisualApplets 的 Resource Dialog 中,您可以發現每個 TxSignalLink 運算子都獨佔使用一個 SignalChannel 資源。 資源 SignalChannel 允許控制將個別 TxSignalLink 運算子指派給一個或多個 RxSignalLink 運算子的作業。

此運算子不支援 VisualApplets 功能模擬。

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
Output Link O,訊號輸出

支援的 Link 格式

Link Parameter Output Link O
Bit Width 1
Arithmetic unsigned
Parallelism 1
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width any
Max. Img Height any

參數

Channel_ID
Type static parameter
Default 0
Range [0, 1023]

訊號連線的通道 ID。 請參閱上述說明。

使用範例

以下範例展示了 RxSignalLink 運算子的使用方式: