簡介

VisualApplets

歡迎來到現代 FPGA 編程的世界。 透過購買 VisualApplets,您將擁有一款用於實現圖像處理應用的領先且先進的 FPGA 編程工具。

VisualApplets 將:

  • 將採集卡或相機轉化為靈活且智慧的高效能圖像處理器

  • 讓您能夠在任何客戶端發揮現代 FPGA 技術的潛力

  • 使您能夠在幾分鐘內為具備圖像處理需求的應用實現即時解決方案

  • 將您的應用升級至可靠的硬體解決方案層級

VisualApplets 是一款基於圖形化管線結構物件的 FPGA 硬體編程工具。

圖像處理設計是透過結合運算子模組、濾鏡模組和傳輸連結來安排的。 提供的函式庫包含 200 多個基於硬體的運算子,涵蓋標準以及先進的圖像處理功能。

產品中包含用於像素操作的算術與形態學運算子、用於分類任務的邏輯運算子、 用於色彩處理的複雜模組、用於統計分析以及圖像序列處理的運算子。 其他運算子則負責格式轉換、壓縮或轉換為像素清單。 特殊功能包括控制信號的編程以實現個人化觸發功能,以及斑點分析(blob analysis)運算子中的分割與分類功能。 複雜運算子可以由基礎運算子組合而成,並儲存在個人化使用者函式庫中。 這使得在不失去設計清晰度的情況下建立複雜的設計成為可能。

完整的功能集作為硬體運算子實作,並保證即時圖像處理。 圖像處理設計的複雜度主要受限於 FPGA 硬體的可用資源。 使用者無需浪費時間除錯同步問題、手動管理頻寬和時序。 此外,開發環境內還整合了建置功能與高階模擬,可對設計的最終視覺結果提供位元準確度的完整控制。

硬體設計建立的完整過程可以在幾分鐘內完成。 硬體 Applet 可以透過檢視器與組態軟體 microDisplay 立即進行驗證,或透過使用預先產生的 SDK 範例程式碼整合到應用中。

儘管具備硬體編程知識會很有優勢,但軟體解決方案 VisualApplets® 主要還是面向機器視覺領域的應用工程師。

VisualApplets 與目標硬體無關。

VisualApplets - 在 15 分鐘內從構想走向圖像處理器

圖 1. VisualApplets - 在 15 分鐘內從構想走向圖像處理器


VisualApplets 的核心優勢與功能:

  • 用於編程 FPGA 硬體的圖形化介面

  • 無需電路、同步、時序或 FPGA 編程相關知識

  • 包含代表可用硬體組態的硬體模組函式庫

  • 包含各種濾鏡運算子與成像模組的圖像處理函式庫

  • 提供具備特定市場、產業或客戶焦點的 VisualApplets® 圖像處理函式庫

  • 軟體中的建置與高階模擬

  • 無需 VHDL 編譯器

  • 硬體開發人員與應用工程師皆可輕鬆使用

  • 縮小標準 Applet 與自訂專用 Applet 之間的差距

VisualApplets – 獲獎的軟體環境

圖 2.VisualApplets – 獲獎的軟體環境


Basler 希望您會喜歡「VisualApplets 的世界」,並祝您在開發專屬的即時應用程式時一切順利。

如何使用本文件

本說明文件分為三個主要部分。

The User Manual 列出並解釋了 VisualApplets 的所有功能。 如果您是 VisualApplets 的新手,建議您從 ' Creating Your First Applet ' 開始。 若要概覽 VisualApplets 提供的功能範圍, 請繼續閱讀 Basic Functionality 與 Advanced Functionality。 使用者手冊提供的所有資訊也可以直接在程式中作為內容相關的線上說明使用。

Basics and Examples 提供對 VisualApplets 更深入的逐步介紹。

對於實作教學系列,請從 Overview 教學主題 以及 VisualApplets Fundamentals 教學主題開始。

在 Operator Reference 中,您可以找到所有運算子的完整且詳細的說明。

[備註] 運算子圖示的新佈局

運算子圖示的佈局經過改進, 因此現在可以非常輕鬆地識別運算子類型(O 或 M 類型)。 本文件中的某些截圖可能尚未反映這些更改, 但這不會影響本說明文件的清晰度和易讀性。

系統需求

系統需求,請參閱 Installing VisualApplets