Operator RowSum

Operator Library: Accumulator

此運算子會計算每個影像列的像素值總和。 輸出的每個像素值代表影像列的目前總和。 因此,每個像素都會被替換為目前為止算出的總和。

[備註] 資源消耗

此運算子的 FPGA 資源消耗會隨著 Parallelism 大幅增加。 建議在此運算子中使用較低的 Parallelism。

在此運算子的許多使用案例中,可以透過在該運算子之前使用 SplitParallel 和 ADD 將平行元件相加,來降低 Parallelism。

每輸入一個新列,加總的總和就會從零開始。 此外,當 ClrI 連線設定為 1 時,也可以手動清除目前的列總和。 當不需要手動清除時,您必須確保 ClrI 保持常數 0。

以下範例顯示了輸入值與輸出值的關係。

通常,此運算子會與運算子 RemovePixel 結合使用,以僅使用包含完整畫面結果的最後一欄。 請注意,隨著 Parallelism 增加,運算子將需要更多資源。 如果只需要每一列的總和而不需要中間結果,可以先決定平行字元的總和。

影像限制

  • 影像尺寸

    在非空白影像中,允許變動的行長度與空白行。

  • Empty Images

    允許空白影像,即沒有像素的影像。 運算子將輸出空白影像。

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
輸入連結 I, Image Input
ClrI, Clear Input
Output Link O, Data Output

支援的 Link 格式

Link Parameter Input Link I Input Link ClrI Output Link O
Bit Width [1, 64] 無符號,[2, 64] 有符號 1 自動1
Arithmetic {unsigned, signed} unsigned as I
Parallelism any as I as I
Kernel Columns 1 as I as I
Kernel Rows 1 as I as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D} as I as I
Color Format VAF_GRAY as I as I
Color Flavor FL_NONE as I as I
Max. Img Width any as I as I
Max. Img Height any as I as I

1

輸出 Bit Width 是根據輸入 Bit Width 與最大影像寬度自動決定。 輸出 Bit Width 是由下列決定

Bit Width 不得超過 64 Bit。

參數

無

使用範例

以下範例顯示了 RowSum 運算子的使用方式: