Operator ARCCOS

Operator Library: Arithmetics

[警告] 實作的函式並非 arccos(x)

實作的函式為 -1 * arccos(x)。請參閱說明。

ARCCOS 運算子是用來計算輸入的反餘弦值。 請注意,實作的並非 arccos(x),而是將結果反向,也就是實作 -1 * arccos(x)。

arccos 的輸入範圍為 [-1, 1]。 該運算子會將輸入區間範圍 [-1, 1] 對應至

其中

為輸入處的 Bit Width。 如您所見,並未完全使用輸入的數值範圍。 若輸入值超出允許的數值範圍,運算子會將該值限制 (clip) 在 -1 或 1。 因此,arccos 的引數 x 是由

此運算子會計算 arccos 的反函數,亦即輸出數值範圍並非 [0, - π],而是 [- π, 0]。 在 VisualApplets 中,運算子的輸出數值範圍會對應至

其中

是輸出 link 處的 Bit Width。因此輸出值為

下圖顯示正常反餘弦函式的繪圖。

下一張圖顯示了 VisualApplets Operator 的實作。請注意輸入與輸出的 Bit Width。

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Link I, data input
Output Link O, data output

支援的 Link 格式

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [8, 12] [8,32]
Arithmetic signed signed
Parallelism any as I
Kernel Columns 1 as I
Kernel Rows 1 as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format VAF_GRAY as I
Color Flavor FL_NONE as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

參數

無

使用範例

以下範例顯示 ARCCOS 運算子的使用方式: