Operator ClipLow

Operator Library: Arithmetics

模組 ClipLow 將數值限制在可參數化的最小值。 如果輸入低於最小值,則會被截斷,即

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Link I, data input
Output Link O, data output

支援的 Link 格式

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 63] 無符號,[2, 63] 有符號 as I
Arithmetic {unsigned, signed} as I
Parallelism any as I
Kernel Columns any as I
Kernel Rows any as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format VAF_GRAY as I
Color Flavor FL_NONE as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

參數

計算輸出
Type static/dynamic read/write parameter
Default 0
Range 輸入 link 的範圍

此參數定義 output link 的最小值。 if 您將參數設為 Static,則該數值會在設計階段選定,且在執行階段無法變更。 if 您將參數設為 Dynamic,則您可以在執行階段變更該數值。

使用範例

以下範例顯示了 operator ClipLow 的使用方式: