Operator BRANCH

Operator Library: Base

BRANCH 運算子會將輸入連結複製到可設定數量的輸出連結。您可以在將運算子新增至設計時定義輸出連結的數量。此運算子不需要任何 FPGA 資源。

[提示] 在現有連結中插入新的 BRANCH

除了從運算子庫插入 BRANCH 運算子之外,您也可以直接將 BRANCH 運算子插入現有連結中。若要這樣做,請在連結上按一下滑鼠右鍵並選取 Split Link...。如需詳細資訊,請參閱 'Inserting Operators'。

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Link I, data input
Output Link O[0]..O[N-1],資料輸出

支援的 Link 格式

Link Parameter Input Link I 輸出連結 O[0]..O[N-1]
Bit Width [1, 64]1 as I
Arithmetic {unsigned, signed} as I
Parallelism any as I
Kernel Columns any as I
Kernel Rows any as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D, VALT_SIGNAL} as I
Color Format any as I
Color Flavor any as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

1

輸入 Bit Width 的範圍是 [1, 64]。對於帶號輸入,範圍是 [2, 64]。對於無號彩色輸入,範圍是 [3, 63],而對於帶號彩色輸入,範圍則是 [6, 63]。

參數

無

使用範例

以下範例顯示了 BRANCH 運算子的使用方式: