運算子座標_Y

Operator Library: Base

Coordinate_Y 運算子在其輸出端提供輸入像素的 y 座標。 因此,輸入端的每個像素都會被其在影像中的 y 位置取代。 實際的輸入像素值不會被使用。 該運算子作為 Counter 運作,每新增一行就會遞增,並在影格結束後重設。 第一行影像的像素座標將為零。

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Link I, data input
Output Link O, data output

支援的 Link 格式

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 64]1 自動2
Arithmetic {unsigned, signed} unsigned
Parallelism any as I
Kernel Columns any 1
Kernel Rows any 1
Img Protocol VALT_IMAGE2D as I
Color Format any VAF_GRAY
Color Flavor any FL_NONE
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

1

輸入 Bit Width 的範圍是 [1, 64]。 對於帶號輸入,範圍是 [2, 64]。 對於不帶號彩色輸入,範圍是 [3, 63],對於帶號彩色,範圍是 [6, 63]。

2

輸出 Bit Width 是根據最大影像高度自動確定的,即

參數

無

使用範例

以下範例顯示了 Coordinate_Y 運算子的使用方式:

  • 'Image Timing Generator'

    範例 - 在由產生器提供影像時序的同時,可以分析設計的資料流。

  • 「ImageSplitAndMerge」

    範例 - 展示如何分割與合併影像串流。並在影像附加尾碼。

  • 「雷射三角測量」

    範例 - 一種 High Speed 且強固的雷射線偵測演算法。 此演算法可決定重心座標以取得亞像素解析度結果。