Operator GetStatus

Operator Library: Base

此運算子會監控輸入像素資料流的狀態,並提供一個暫存器,以便透過軟體讀出最新的有效值。

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
Input Link I, data input

支援的 Link 格式

Link Parameter Input Link I
Bit Width [1, 64] 無符號,[2, 64] 有符號
Arithmetic {unsigned, signed}
Parallelism 1
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width any
Max. Img Height any

參數

Status
Type 動態讀取參數
Default 0
Range InputBitWidth

來自輸入像素資料流的最新有效值會儲存在 Status 暫存器中,該暫存器可透過軟體讀取。

請注意,此參數始終為無號 (unsigned) 類型。如果您將有號 (signed) 連結連接至運算子,請在軟體中將該值重新解釋為有號值。

使用範例

以下範例顯示了 GetStatus 運算子的使用方式: