Operator HierarchicalBox

Operator Library: Base

HierarchicalBox 是圖形使用者介面提供的一個虛擬模組,用於將多個 operator 組合成一個單一模組。 這讓使用者能夠輕鬆維護複雜的專案,並舒適地重複使用先前專案中的部分內容。

在實例化 HierarchicalBox 時,可以選擇任意數量的輸入和輸出 link。 若要檢視內部結構,請按兩下 HierarchicalBox。

有關階層式方塊(hierarchical boxes)用法的詳細說明,可以在 VisualApplets 使用手冊的 'Hierarchical Boxes' 中找到。

I/O Properties

Property Value
Operator Type Operator 類型取決於上下文
Input Link I[0] .. I[63],資料輸入
Output Link O[0] .. O[63],資料輸出

支援的 Link 格式

Link Parameter Input Link I[0] .. I[63] Output Link O[0] .. O[63]
Bit Width any any
Arithmetic any any
Parallelism any any
Kernel Columns any any
Kernel Rows any any
Img Protocol any any
Color Format any any
Color Flavor any any
Max. Img Width any any
Max. Img Height any any

參數

無

使用範例

以下範例展示了 HierarchicalBox operator 的使用方式:

  • 'Hierarchical Boxes'

    在 VisualApplets 中使用 HierarchicalBox 模組進行設計的用法與瀏覽方式。

  • 「雷射三角測量」

    範例 - 一種 High Speed 且強固的雷射線偵測演算法。 此演算法可決定重心座標以取得亞像素解析度結果。