Operator Library: Base
運算子 ImageNumber 會在輸出鏈結上提供輸入鏈結目前影像的索引。 因此,輸入處的每個像素都會被影像的索引(也就是影像編號)所取代。 系統不會使用實際的輸入像素值。 此運算子會作為一個 Counter 運作,每當其輸入端有新影像時就會遞增。 Counter會在程序開始時('Multiple Processes')或達到最大值後重設。 第一張影像的影像索引將為 0。
可以透過變更輸出鏈結 O 的 Bit Width 來定義 Counter 寬度。 如果 Counter 達到最大值,它將從零重新開始 = 循環條件(wrap around condition)。 例如,8 bit 的輸出 Bit Width 將會產生介於 0 到 255 之間的 Counter 值。
使用參數 SingleShot 時,運算子將不會在循環條件下重設。 Counter 值輸出將保持在最大值。 因此,對於 8 bit 影像 Counter,Counter 值將保持在最大值 255。
此運算子通常與運算子 RemoveImage 結合使用, 以移除序列的前 N 張影像。
算子限制
- 此運算子支援空白影像。 運算子將會計算這些空白影像。 然而,對於空白影像,由於空白影格的輸出不包含任何像素,因此無法在輸出端提供 Counter 值。 在下一個非空白影像之後,輸出鏈結將會提供正確的 Counter 值。
| SingleShot | |
|---|---|
| Type | static parameter |
| Default | OFF |
| Range | {OFF, ON} |
|
此參數可用於控制循環條件。 當設定為 OFF 時,Counter 將會隨著每個處理過的影像進行無限次計數, 亦即會在由輸出鏈結 Bit Width 所定義的最大可能 Counter 值處發生循環。 當設定為 ON 時,Counter 會持續計數,直到達到最大可能值為止。 Counter 將會在最大值處停止計數。 |
|
The use of operator ImageNumber is shown in the following examples:
-
範例 - 柱狀圖閾值處理
-
範例 - 在由產生器提供影像時序的同時,可以分析設計的資料流。
-
範例 - 基於偵錯目的,可以手動插入影像。
-
範例 - 基於偵錯目的,可以調查連結上的影像傳輸狀態。
-
範例 - 基於偵錯目的,Scope operator 提供了用於分析灰階圖片的選項。.
-
範例 - 計算兩張連續影像之間的差異。 系統會對這些差異進行閾值處理,並透過 DMA 通道輸出。
-
範例 - 移動平均 - 迴圈


上一頁