Operator Library: Base
NOP(無作業)operator 對 VisualApplets 設計中處理的資料沒有任何影響。
影像資料不會被更改。
此 operator 可用於增強設計中 link 和 operator 的外觀與定位。
例如,它可用於為 link 標上名稱。
從技術上講,NOP operator 會輸出已註冊的輸入,亦即該 operator 由暫存器階段表示。
在可能的關鍵路徑之間使用這些額外的暫存器階段,可能會改善設計中因不符合週期限制而失敗的時序,或者可能允許使用更高的時脈頻率。
在設計中插入 NOP operator 的好處取決於 operator 的實作方式。
例如,一長串 O 型 operator 可能會導致關鍵路徑,此時 NOP operator 將有助於改善時序。
由於該 operator 屬於 O 型,使用者不需要對並行路徑進行延遲平衡。
如果遵循了所有同步規則,VisualApplets 將會自動執行此平衡。
您無法使用 NOP operator 來產生延遲。
| Property |
Value |
| Operator Type |
O |
|
Input Link
|
I, data input |
|
Output Link
|
O, data output |
| Link Parameter |
Input Link I |
Output Link O |
| Bit Width |
[1, 64] |
as I |
| Arithmetic |
{unsigned, signed} |
as I |
| Parallelism |
any |
as I |
| Kernel Columns |
any |
as I |
| Kernel Rows |
any |
as I |
| Img Protocol |
{VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D, VALT_SIGNAL} |
as I |
| Color Format |
any |
as I |
| Color Flavor |
any |
as I |
| Max. Img Width |
any |
as I |
| Max. Img Height |
any |
as I |
|
|
針對無符號數值,輸入 Bit Width 的範圍是 [1, 64]。
針對有符號輸入,範圍是 [2, 64]。
針對無符號彩色輸入為 [3, 63],針對有符號彩色輸入則為 [6, 63]。
|