Operator Library: Base
透過 SelectBitField 模組,您可以從輸入連結中選取後續的位元欄位。 使用輸出連結定義所需的 Bit Width。 此外,您可以使用 BitOffset 參數定義位元偏移量。 如果輸入 arithmetic 是有號數(signed),數值將會被重新解讀並一律以無號數(unsigned)輸出。
每個色彩分量皆會被分開切割。
請參閱下圖以了解說明。 在此範例中,輸出傳輸的是從 6 bit 輸入值中切割出、偏移量為 2 的 3 bit。 例如,輸入值 20 將會變成 5。

| BitOffset | |
|---|---|
| Type | static parameter |
| Default | 0 |
| Range | [0, InputBitWidth - OutputBitWidth] (如果是灰階) [0, (InputBitWidth - OutputBitWidth) / 3] (如果是彩色) |
|
此參數定義要使用的第一個位元的位元偏移量。此第一個位元會對應至輸出連結上的位元位置 0。 針對 Color Format,偏移量是按個別分量來處理的。 |
|
以下範例展示了 SelectBitField operator 的使用方式:
-
範例 - 一種 High Speed 且強固的雷射線偵測演算法。 此演算法可決定重心座標以取得亞像素解析度結果。
-
「imaFlex CXP-12 Quad Platform 上的 DMAFromPC 運算子範例」
範例 - 以 Shading Correction 為例示範如何使用此運算子



上一頁