Operator Library: Base
SelectFromParallel operator 會從輸入鏈結中擷取單一 Parallelism 元件,並將此數值提供給輸出鏈結。 請使用參數 ParNum 來選擇所需的元件。 輸出鏈結的 Parallelism 始終為 1。系統只會輸出所選取的 Parallelism 元件。
例如,如果使用的輸入 Parallelism 為 4 且選取了 Parallelism 元件 1,則該 operator 會輸出索引為 1、5、9、13、... 的像素。
| ParNum | |
|---|---|
| Type | static parameter |
| Default | 0 |
| Range | [0, InputParallelism - 1] |
|
此參數用於定義將輸入鏈結之平行傳輸像素的哪一個平行元件轉發至輸出端。 |
|
以下範例顯示了 SelectFromParallel operator 的使用方式:
-
範例 - 顯示在線掃描應用中使用 operator Blob_Analysis_1D。




上一頁