Operator Library: Base
在 VisualApplets 設計中,小於或等於連線最大影像尺寸的影像可以在這些連線上進行處理。 連線上的最大影像尺寸是使用連線屬性 Max Image Width 和 Max Image Height 來設定。 在連線上傳輸的影像不得超過此影像尺寸。 如果影像尺寸超過允許的最大影像尺寸,運算子將無法正常運作。
最大影像尺寸連線屬性應始終設定為所需的最小值,即該連線預期的最大影像尺寸。 例如,如果某個運算子從影像中選取 ROI。 由於動態 ROI 參數,產生的輸出影像將不會具有固定的影像尺寸。 如果使用者知道 ROI 尺寸不會超過特定值,可以手動變更連線屬性。 這可以透過 SetDimension 運算子來完成。
SetDimension 運算子會覆寫連線屬性中的最大影像寬度和最大影像高度。 該運算子僅變更此邏輯連線屬性。 它對硬體中傳輸的資料沒有影響。 請務必小心使用此運算子,並確保未超過影像尺寸限制。
以下範例顯示了 SetDimension 運算子的使用方式:
-
用於 DMA、RAM、GPIO、Trigger 和 LED 的硬體自我測試範例。
-
範例 - 基於偵錯目的,Scope operator 提供了用於分析灰階圖片的選項。.
-
範例 - 未使用 SampleDn 運算子進行 3x3 因數下取樣。
-
範例 - 展示如何分割與合併影像串流。並在影像附加尾碼。
-
範例 - 一種 High Speed 且強固的雷射線偵測演算法。 此演算法可決定重心座標以取得亞像素解析度結果。


上一頁