Operator DILATE

Operator Library: Filter

The DILATE 運算子會對影像執行二元膨脹運算,可用於填補影像中的空隙。 該運算子的輸入為核心影像資料串流。 在輸出端,會提供中心像素的膨脹結果。 膨脹運算的結構元素由可參數化的二元矩陣 StructElement 指定。 該矩陣的大小與輸入核心相同。 膨脹是形態學影像處理中的基本運算。 若任何值為 '1' 的矩陣元素與核心中的對應元素相符,運算子輸出即設定為 '1'。 值為 '0' 的矩陣元素會被視為 “don't care” 並遭到忽略。 若 所有矩陣元素的值皆為 '0',則運算子輸出將永遠為 '0'。

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Link I,核心輸入
Output Link O,結果輸出

支援的 Link 格式

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width 1 as I
Arithmetic unsigned as I
Parallelism any as I
Kernel Columns any as I
Kernel Rows any as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format VAF_GRAY as I
Color Flavor FL_NONE as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

參數

StructElement
Type static/dynamic read/write parameter
Default 1
Range {0, 1}

結構元素是用於探測或互動影像的特定形狀, 以便判定此形狀與影像中存在的形狀相符或相異的程度。

  • StructElement 參數中的值 '0' 表示該位置被視為 “don't care” 並會被忽略。

  • StructElement 參數中的值 '1' 必須對應至核心輸入中相同位置的 '1'。

如果 operator 的輸入 kernel 大小改變,係數也會隨之改變。 變更輸入 kernel 大小後請檢查係數。

若參數設定為 Static,則會在設計階段選取這些值。 若參數設定為 Dynamic,則可以在執行階段變更這些值。 在執行階段所做的變更會立即生效;它們不會在影格結尾或 行結尾進行同步。

使用範例

以下範例顯示了 operator DILATE 的使用方式:

  • "Close"

    範例 - 顯示套用於二值化影像的數學形態學閉運算之實作。

  • "Open"

    範例 - 顯示套用於二值化影像的數學形態學開運算之實作。