Operator MIN

Operator Library: Filter

Operator MIN 用於識別並輸出輸入 kernel-stream 的最小值。 此最小值會輸出至 O。 該 operator 不會輸出最小值的 kernel index。

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Link I,核心輸入
Output Link O, data output

支援的 Link 格式

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 64] 無符號,[2, 64] 有符號 as I
Arithmetic {unsigned, signed} as I
Parallelism any as I
Kernel Columns any 1
Kernel Rows any 1
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format VAF_GRAY as I
Color Flavor FL_NONE as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

參數

無

使用範例

以下範例顯示了 Operator MIN 的使用方式: