Operator IS_GreaterThan

Operator Library: Logic

如果輸入連結 I 的值大於參數 Number 的值,則運算子 IS_GreaterThan 會將輸出設為邏輯「1」,否則輸出為「0」。

若要比較兩個輸入連結的值,請改用運算子 CMP_AgtB。

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Link I, data input
Output Link O, data output

支援的 Link 格式

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 63] unsigned, [2, 64] signed 1
Arithmetic {unsigned, signed} unsigned
Parallelism any as I
Kernel Columns any as I
Kernel Rows any as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format VAF_GRAY as I
Color Flavor FL_NONE as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

參數

Number
Type static/dynamic read/write parameter
Default 0
Range 與輸入連線 I 的範圍相同

要與輸入連線數值進行比較的數值。

ImplementationType
Type 靜態寫入參數
Default AUTO
Range (AUTO, EmbeddedALU, LUT)

引數 ImplementationType 允許您影響 operator 的實作方式,亦即定義用於實作該 operator 的邏輯元素。

您可以選擇以下其中一個值:

AUTO: 當執行個體化 operator 時,系統會根據 operator 的參數化,自動為特定的 FPGA 架構選擇最佳的實作策略。

EmbeddedALU: operator 使用 FPGA 的內嵌 ALU 元素。

LUT: operator 使用 FPGA 的 LUT 元素。

[備註] 一般情況下請使用 AUTO

通常此引數應設為 AUTO。在特殊情況下,例如設計中的某種 FPGA 資源不足時,您可以手動使用 EmbeddedALU 和/或 LUT 值來影響 FPGA 資源管理。

使用範例

以下範例顯示了 IS_GreaterThan 運算子的使用方式:

  • ' 多 DMA 通道設計 '

    閾值二值化

  • "Morphological Edge"

    範例 - 將二值化侵蝕影像與原始影像進行比較。 若兩者相異,則會偵測到邊緣。

  • "Close"

    範例 - 顯示套用於二值化影像的數學形態學閉運算之實作。

  • "Open"

    範例 - 顯示套用於二值化影像的數學形態學開運算之實作。