Operator HWMULT

Operator Library: Prototype

[警告] Warning

免責聲明:此模組屬於 prototype library 的一部分。內容絕對屬於初步性質,且隨時可能進行大幅更改甚至移除。因此,此模組不得用於正式生產設計中,僅供測試用途。

HWMULT 模組將輸入連結 I1 與輸入連結 I2 相乘,其結果 I1*I2 可透過輸出連結取得。它提供與 Mult 運算子相同的相容功能。如果 FPGA 中有這些資源,該運算子會使用專屬的乘法器元素。

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
輸入連結 I1,資料輸入
I2,資料輸入
Output Link O,I1*I2 的資料輸出

支援的 Link 格式

Link Parameter Input Link I1 輸入連結 I2 Output Link O
Bit Width [1, 16] [1, 16] 自動
Arithmetic {unsigned, signed} 同 I1 同 I1
Parallelism any 同 I1 同 I1
Kernel Columns any 同 I1 同 I1
Kernel Rows any 同 I1 同 I1
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} 同 I1 同 I1
Color Format VAF_GRAY 同 I1 同 I1
Color Flavor FL_NONE 同 I1 同 I1
Max. Img Width any 同 I1 同 I1
Max. Img Height any 同 I1 同 I1

參數

無

使用範例

以下範例顯示了 HWMULT 運算子的使用方式: