Operator Select

Operator Library: Signal

Operator Select 實作了一個由 Select 參數控制的 N 輸入對 1 輸出 Multiplexer。N 必須小於或等於 64。

此運算子不支援 VisualApplets 功能模擬。

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
Input Link I[n],信號資料輸入
Output Link O,訊號資料輸出

支援的 Link 格式

Link Parameter Input Link I[n] Output Link O
Bit Width 1 如 I0
Arithmetic unsigned 如 I0
Parallelism 1 如 I0
Kernel Columns 1 如 I0
Kernel Rows 1 如 I0
Img Protocol VALT_SIGNAL 如 I0
Color Format VAF_GRAY 如 I0
Color Flavor FL_NONE 如 I0
Max. Img Width any 如 I0
Max. Img Height any 如 I0

參數

Select
Type static/dynamic read/write parameter
Default 0
Range [0, N-1]

此參數用於選擇輸入。

使用範例

以下範例顯示了 Operator Select 的使用方式: