Operator Library: Signal
當 SignalEdge 運算子偵測到輸入信號的準位改變時,會產生一個設計時脈週期的脈衝。 參數 Edge 用於指定偵測邊緣的類型。 共有三種設定可供選擇:
-
Rising:
針對輸入端的每一個載波上升緣產生一個脈衝。

-
Falling:
針對輸入端的每一個下降緣產生一個脈衝。

-
Both:
針對輸入端的上升緣與下降緣皆產生一個脈衝。

此運算子不支援 VisualApplets 功能模擬。
| Link Parameter | Input Link I | Output Link O |
|---|---|---|
| Bit Width | 1 | as I |
| Arithmetic | unsigned | as I |
| Parallelism | 1 | as I |
| Kernel Columns | 1 | as I |
| Kernel Rows | 1 | as I |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL | as I |
| Color Format | VAF_GRAY | as I |
| Color Flavor | FL_NONE | as I |
| Max. Img Width | any | as I |
| Max. Img Height | any | as I |
| Edge | |
|---|---|
| Type | static parameter |
| Default | RisingEdge |
| Range | {RisingEdge, FallingEdge, BothEdges} |
|
此參數定義運算子所偵測的邊緣類型。 |
|
以下範例顯示了 SignalEdge 運算子的使用方式:
-
範例 - Logic Analyzer:一種便捷且類似示波器的訊號量測與分析方式。
-
'Functional Example for Specific Operators of Library Signal'
範例 - 如何使用此運算子的示範

上一頁