Operator SyncSignal

Operator Library: Signal

此算子將 N 個輸入連結同步至主信號,並在輸出端提供輸入的同步版本。對於輸入連結 MasterI 處的每一個上升緣,都會對輸入 I0..In 進行取樣。因此,該算子包含 N 個暫存器,並透過 MasterI 輸入的上升緣啟用。請參閱以下波形圖以進行說明。

額外的重設輸入連結允許重設運算子。 重設時,所有輸出皆會設為零。

此運算子不支援 VisualApplets 功能模擬。

I/O Properties

Property Value
Operator Type O
輸入連結 MasterI,信號輸入
I0..In,信號輸入
Reset,信號輸入
Output Link O0..On,信號輸出

支援的 Link 格式

Link Parameter 輸入連結 MasterI 輸入連結 I0..In Input Link Reset 輸出連結 O0..On
Bit Width 1 1 1 1
Arithmetic unsigned unsigned unsigned unsigned
Parallelism 1 1 1 1
Kernel Columns 1 1 1 1
Kernel Rows 1 1 1 1
Img Protocol VALT_SIGNAL VALT_SIGNAL VALT_SIGNAL VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY VAF_GRAY VAF_GRAY VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE FL_NONE FL_NONE FL_NONE
Max. Img Width any any any 作為 MasterI
Max. Img Height any any any 作為 MasterI

參數

無

使用範例

SyncSignal 算子的使用方式如以下範例所示: