Operator Library: Synchronization
運算子 ExpandLine 會儲存每個輸入影像的最後一個影像行。 此儲存的影像行將用於替換輸出中下一影像的所有影像行。 換句話說,該運算子會將最後一個影像行複製到下一影像的所有行。
請注意,此運算子的行為只會影響後續的畫面,而不會影響目前的畫面。 因此,Acquisition Start 之後的第一個畫面的輸出資料必須使用參數 Init 來指定。
如果後續畫面的寬度小於前一個畫面, 運算子將會保持影像尺寸,且只輸出儲存行的第一部分。 如果後續畫面的寬度大於前一個畫面, 運算子將會使用隨機的 Memory 內容來 Fill 遺失的像素。
算子限制
-
不支援空白影像。
不支援具有不同行長度的影像。
輸入影像尺寸必須等於 連結中設定的最大影像尺寸。
| Init | |
|---|---|
| Type | static parameter |
| Default | 0 |
| Range | [0, 2^InputBitWidth - 1] |
|
此參數指定第一個輸出畫面像素的初始化值。 此參數僅接受無號 (unsigned) 值。 若是帶號 (signed) 初始化值,請輸入其無號表示法。 |
|
以下範例顯示了運算子 ExpandLine 的使用方式:


上一頁