Design Settings

除了程式設定之外,還可以為每個 VisualApplets 專案定義預設設定。 這些設定將儲存在 *.va 檔案中,並包含目標執行階段、專案詳細資料以及圖表版面配置設定。

Target Runtime

VisualApplets 硬體小程式 (HAP) 只能在單一目標執行階段上執行,例如 Windows 32Bit、Windows64Bit、Linux 32Bit、Linux 64Bit 或 QNX 32 Bit。 當建置 VisualApplets 專案(即轉換為 HAP,請參閱 'Build')時,該 HAP 只能在先前選取的目標執行階段上使用。 建置步驟允許選取目標執行階段。 不過,可以為每個專案個別定義預設目標執行階段。

若要設定專案的預設目標執行階段,請選取 Design → Change Target Runtime。 從清單中,可以選取支援的目標執行階段之一,如下圖所示。 此目標執行階段現在將用於您的專案。 請記住儲存您的專案檔案。

目標執行階段專案設定

圖 130. 目標執行階段專案設定


可以在系統設定中變更新專案的預設設定。 請參閱 'System Settings' 以取得更多資訊。

Project Properties

可以為每個專案新增專案名稱、版本號碼(字串)和描述。 若要編輯專案的這些屬性,請按一下 Design → Properties 輸入任何字串值,如下圖所示。 修改後請不要忘記儲存您的設計。 輸入的值會顯示在專案資訊停駐視窗中。 建置後,此資訊將包含在小程式中,並作為參數值顯示在 microDisplay 的「Applet Properties」下。

編輯設計屬性

圖 131. 編輯設計屬性


Diagram Layout Settings

若要變更專案的圖表版面配置設定,請按一下 Design → Diagram Layout Settings (請參閱下圖)。 您可以變更專案的設計區域大小。 預設大小為 2048 x 2048 像素。 此外,您可以啟用或停用網格並變更其步進大小。 也可以從 View 工具列中的圖示啟用和停用網格。 修改後請不要忘記儲存您的設計。

Diagram Layout Settings

圖 132. 圖表版面配置設定