指令碼集合 (Tcl)

您可以讓 Tcl 腳本中的個別程序直接在VisualApplets 圖形使用者介面中使用。

VisualApplets 讓您能夠定義一個腳本集合(庫),其中包含已排序的命令,每個命令都會呼叫指定 Tcl 腳本中的特定程序。 這些命令可直接在VisualApplets 的圖形使用者介面(GUI)上以圖形化方式使用。 只要您透過滑鼠點擊或拖放方式啟動命令,底層的程序便會立即執行。 您可以在VisualApplets 程式視窗的 Tcl 控制台中監控執行狀況。

您可以透過「VisualApplets 」圖形化介面以圖形化方式定義腳本集合,或建立/編輯一個XML 檔案來定義該腳本集合。

由於有關您的腳本集合的所有資訊皆儲存於XML 檔案中,因此您不僅可以 對個別的 Tcl 腳本, 還能對腳本集合的結構與內容定義使用版本控制系統。

這些指令可在「腳本集合」窗格中找到:

VisualApplets 程式視窗中的 Script Collection

圖 174. 「VisualApplets 」程式視窗中的腳本集合


[提示] 說明文件

您可以在「建立腳本集合(腳本庫)」和「指令參考」中,找到有關如何使用VisualApplets Tcl 主控台的資訊,以及詳盡的指令參考。

[注意] 可用性

VisualApplets 的 TCL 腳本功能是 VisualApplets Expert功能的一部分。

若要使用 TCL 腳本,您必須持有以下其中一項認證: 專家 授權,或是 VisualApplets 4 授權。