Balance White Auto (dart E)#
若要手動校正色偏,請使用 Balance White 功能。
使用功能#
啟用或停用 Balance White Auto#
若要啟用或停用 Balance White Auto 自動功能,請設定 BalanceWhiteAuto 參數設為下列其中一個 Operating Mode:
Continuous:相機在擷取影像時會持續調整白平衡。Off:停用 Balance White Auto 自動功能。BalanceRatio參數會維持上次自動或手動調整所產生的數值。
運作原理#
自動白平衡是一個兩步驟的過程:
- 相機會比較紅色、綠色和藍色像素的平均灰階值。它會決定平均灰階值最高(也就是最亮的顏色)的顏色,並設定
BalanceRatio參數 該顏色的值設為 1。 - 相机会自动调整
BalanceRatio其他兩種顏色的參數值,直到紅色、綠色和藍色的平均灰階值相同。
因此, BalanceRatio 參數設定為 1(適用於其中一種顏色),另外兩種顏色則設定介於 1 到 ≈15.98 之間的值。
範例: 假設您影像中的綠色像素具有最高的平均灰階值。如果您啟用 Balance White Auto 自動功能,相機將會把 BalanceRatio 綠色的參數值設為 1。接著,相機就會自動調整 BalanceRatio 紅色和藍色的參數值,直到紅色、綠色和藍色的平均灰階值相同。新的平衡比率可能例如為:綠色 = 1、紅色 = 1.08789,以及藍色 = 2.19678。
資訊
- 若要檢視
BalanceRatio紅色、綠色或藍色的參數值,請使用以下項目切換至各自的色彩通道:BalanceRatioSelector. - 當相機持續擷取影像時,自動功能會稍有延遲地生效。前幾張影像可能不會受到自動功能的影響。
範例程式碼#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Enable Balance White Auto by setting the operating mode to Continuous */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BalanceWhiteAuto", "Continuous");
CHECK(errRes);
您也可以使用 pylon Viewer 輕鬆設定參數。