Exposure Start Delay#
曝光開始延遲的長度取決於相機型號以及各項相機功能的設定,例如 Exposure Mode、Exposure Time Mode 或 Sensor Bit Depth。
若要深入了解 Basler 相機的影像擷取流程(例如時間點與延遲),請參閱 Acquisition Timing Information 主題。
使用此功能#
決定 Exposure Start Delay#
若要決定目前設定下的曝光開始延遲,請取得 BslExposureStartDelay 參數的值。曝光開始延遲以微秒 (microseconds) 為單位。
範例程式碼#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
double d = 0;
/* Determine the exposure start delay at the current settings */
errRes = PylonDeviceGetFloatFeature(hdev, "BslExposureStartDelay", &d);
CHECK(errRes);
您也可以使用 pylon Viewer 來輕鬆設定參數。