一般資訊 (GigE 線掃描相機)#
配置步驟概覽#
設定線掃描 GigE 相機的主要步驟如下:
- 硬體安裝 (GigE 相機)
- 軟體安裝:
- Network Configuration (GigE Cameras)
- 影像擷取與觸發:
- 功能 設定:
有關特定相機型號可用功能及其設定方式的資訊,請參閱「Features」主題下的主題 總覽 主題。以下僅單獨列出特殊的線掃描功能:- GigE 線掃描相機的一項特殊功能是 Line Timeout 功能。
此功能用於確保在發生意外延遲/停止(例如輸送裝置停止)的情況下,線掃@描 GigE 影像仍能傳輸至主機。如果您想將直到超時發生為止所擷取的不完整畫面(局部畫面)傳送至主機電腦,這將非常有用。 - 另一個需要設定的線掃描功能是用於線掃描彩色相機的 Spatial Correction 功能。此功能允許您結合同時曝光多個像素線的線掃描感測器的色彩資訊。
- GigE 線掃描相機的一項特殊功能是 Line Timeout 功能。
Line Scan GigE Use Cases 主題向您展示了 典型使用案例 以及設定 GigE 線掃描相機時必須考慮的特殊面向。本主題旨在協助您初步了解觸發與參數如何相互作用。
結合線條為畫面、將畫面指定至物件影像 - 基本概念#
與任何其他線掃描相機一樣,Gigabit 乙太網路 (GigE) 相機中的感測器用於在物件通過相機時執行一系列線條擷取。但與許多其他相機不同的是,GigE 線掃描相機的運作方式如下:
- GigE 相機不會在線條擷取完成後立即將來自每個單獨線條的像素資料傳輸到主機電腦。
- GigE 相機將擷取的線條累積在緩衝區中,並將其組合成「畫面」。當累積了特定數量的線條以構成一個畫面時,該畫面會透過乙太網路傳輸到主機電腦。
- 當
HeightImage ROI 參數指定了畫面的高度。每個物件的畫面數量取決於物件的長度和每個畫面的最大線數。有關每個 Line scan GigE 相機型號每個畫面的最大線數的資訊,請參閱 Image ROI 主題。 - 對於 GigE 相機,您可以結合使用 Counter 與 Data Chunks 功能以及觸發設定,來指定哪些線條屬於某個畫面,以及哪些畫面屬於正確的測試物件。觸發、Counter 與 Data Chunks 設定的結合使得建立所記錄畫面與對應區塊資料之間的一致性成為可能。