Median Filter#
使用此功能#
一般資訊#
此 Median Filter 具有多方向性且採用 3x3 加權。可用於單色與彩色相機。
啟用 Median Filter#
將 MedianFilter 參數設為 true.
外部連結#
範例程式碼#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Enable the median filter */
errRes = PylonDeviceSetBooleanFeature(hdev, "MedianFilter", 1);
CHECK(errRes);
/* Disable the median filter */
errRes = PylonDeviceSetBooleanFeature(hdev, "MedianFilter", 0);
CHECK(errRes);
您也可以使用 pylon Viewer 來輕鬆設定參數。