跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

安全說明 (Stereo ace)#

在安裝和使用 Basler Stereo ace 相機之前,請仔細閱讀本主題中的資訊。

對於因不當處理產品及忽略安全說明而導致的任何損壞或傷害,Basler 概不負責。

一般安全注意事項#

警告 – 電擊與火災危險 / Risque d'électrocution et d'incendie

未符合必要要求的電源供應器與電氣電路可能會導致電擊、火災或兩者皆有。可能會造成嚴重受傷或死亡。

  • 您必須使用符合安全特低電壓 (SELV) 與限功率電源 (LPS) 或電源 1 (ES1) 與電源 2 (PS2) 要求的電源供應器。
  • 連接至光耦合 I/O 線路的所有電氣電路都必須符合電氣源 1 (ES1) 與電源 1 (PS1) 的要求。

Les blocs d'alimentation et les circuits électriques qui ne répondent pas aux exigences requises peuvent provoquer une électrocution ou un incendie, voire les deux. Des blessures graves ou la mort peuvent survenir.

  • Vous devez utiliser des blocs d'alimentation conformes aux exigences de Très Basse Tension de Sécurité (TBTS) et Source d'Alimentation Limitée (LPS) ou aux exigences de Source Électrique 1 (ES1) et Source d'Alimentation 2 (PS2).
  • Tous les circuits électriques connectés aux lignes E/S optocouplées doivent respecter les exigences de Source Électrique 1 (ES1) et Source d'Alimentation 1 (PS1).
警告 – 受傷危險 / Risque de blessure

若未妥善固定相機,可能會導致嚴重受傷或死亡,並損壞相機。

由於相機的體積與重量,若相機從一定高度落下,可能會造成嚴重受傷或死亡,並損壞相機。

  • 請確保使用至少三個 M5 螺絲將相機牢固地安裝在適當的安裝本體上。
  • 確保螺紋旋入深度至少為 5 毫米且不超過 6 毫米。

有關安裝點與螺絲孔尺寸,請參閱您的相機型號相關主題。

Une mauvaise fixation de la caméra peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, et endommager la caméra.

En raison de la taille et du poids de la caméra, il existe un risque de blessures graves, voire mortelles, et d'endommager la caméra si elle tombe d'une certaine hauteur.

  • Assurez-vous que la caméra est solidement fixée à un support de montage approprié à l'aide d'au moins trois vis M5.
  • Assurez-vous que le filetage est d'au moins 5 mm et ne dépasse pas 6 mm.

Vous trouverez de plus amples informations quant aux points de montage et à la taille des fixations dans la rubrique relative au modèle de votre caméra.

注意 – 超出指定範圍的電壓可能會損壞相機。

您必須在相機規格中給定的安全工作電壓範圍內供應相機和 I/O 電源。

注意 – 使用不正確的插頭可能會損壞 I/O 連接器。

您連接至相機 8-pin I/O 連接器的連接線插頭必須具備 6 個公接腳。使用為較少或較多接腳數所設計的插頭可能會損壞連接器。

請注意以下事項:

  • 請勿在完全或部分拆卸的狀態下操作相機。
  • 請勿移除任何相機標籤。
  • 防止異物進入或插入相機外殼中。若內部有異物並進行操作,相機可能會故障或引起火災。
  • 請勿在強電磁場附近操作相機。請避免靜電放電 (ESD)。如需詳細資訊,請參閱 避免 EMI 與 ESD 問題 (Stereo ace)。
  • 運送相機時請僅使用原包裝。請勿丟棄包裝。
  • 清潔相機時僅可使用水、酒精或中性清潔劑;其他清潔劑可能會損壞表面塗層。請遵循清潔說明。
  • 在使用相機之前,請仔細閱讀本文件並遵守安全資訊。
注意 – 不正確地插拔相機電源線可能會損壞相機。

為避免開機突波損壞相機,只有在電源供應器關閉時,才能將電源纜線插入相機的電源連接器或從其拔除。

符合性、預期用途與授權使用者#

一般資訊#

生命維持應用 (Life Support Applications)#

這些產品並非設計用於生命維持設備、裝置或系統中;在此類應用中,產品故障可合理預期將導致人員受傷。Basler 客戶若將這些產品用於或銷售用於此類應用,須自行承擔風險,並同意完全賠償 Basler 因該等不當使用或銷售所產生的任何損害。

適用於美國地區的客戶#

本設備經過測試,證明符合 FCC 規則第 15 部分對 B 類數位裝置的限制規定。這些限制旨在提供合理的保護,以防止設備在住宅環境中操作時產生有害干擾。本設備會產生、使用並輻射射頻能量,如果未按照說明手冊進行安裝和使用,可能會對無線電通訊造成有害干擾。

特此警告,任何未經本手冊明確批准的變更或修改,可能會使您操作本設備的權限失效。

必須使用本手冊中建議的隔離纜線搭配本設備使用,以符合 FCC 規則第 15 部分子部分 B 對計算裝置的限制規定。

適用於加拿大地區的客戶#

本設備符合無線電干擾條例中規定的無線電雜訊發射 B 類限制。

Pour utilisateurs au Canada#

Cet appareil est conforme aux normes Classe B pour bruits radioélectriques, spécifiées dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique.

Basler Stereo ace 相機的預期用途#

此相機用於機器視覺應用。

適用相機型號主題「環境要求」章節中所詳述的溫度和濕度要求。必須遵守所有相關產品文件,包括正確使用相機的說明。

不得將相機用於以下用途:

  • 需要 Basler 產品文件中未提及之特殊相機認證的用途與安裝。
  • 在惡劣條件下使用時,需要特定設計與預防措施的用途與安裝。

若不確定特定相機是否與某些操作條件和用途相容,請 contact your salesperson。

Basler Stereo ace 相機的授權使用者#

用於機器視覺的 Basler 數位相機僅供專門從事以下任務的專業人員使用:

  • 挑選要使用的相機
  • 相機整合與設定
  • 相機日常使用

Basler 產品說明書假設使用者具備電機工程師、系統工程師、機電工程師、技術人員與資訊科技工程師的專業技能。

技能不足或有障礙而無法執行下列任務的人員,不得使用相機:

  • 正確使用相機
  • 遵守安全說明
  • 完整理解所有相關的相機說明書