Temperature State (Stereo ace)#
當溫度過高時,需要立即進行冷卻。
使用 Device Temperature 功能可確定相機的當前溫度。
使用功能#
運作原理#
內部溫度的相關資訊由以下參數提供:
- 當
DeviceTemperatureparameter value 顯示相機核心板的目前溫度。如需詳細資訊,請參閱 Device Temperature 主題。 - 當
BslTemperatureStatus參數值告知您相機當前的內部 Temperature State:Ok:裝置溫度在正常工作溫度範圍內。Critical:裝置溫度接近或達到允許的最高溫度。請提供冷卻。Error:裝置溫度高於允許的最高溫度。請立即提供冷卻。
提供以下其他參數:
- 當
BslTemperatureStatusErrorCount參數指示 Temperature State 變更為 Error 的頻率。 - 當
BslTemperatureMax參數指示相機在運行期間達到的最高溫度。
當 TemperatureState 參數值為 Critical 或 Error,相機提供了一系列機制來警告使用者並協助保護相機。
這些機制會在不同的裝置溫度下生效,具體取決於警告級別以及相機是在加熱還是冷卻。
資訊
相機要正常運行,Temperature State 必須保持在 Ok 且外殼溫度必須保持在允許的範圍內。為確保這一點,請遵循相機主題中「環境要求」一節規定的指南。您可以在以下位置找到相機主題: Basler Stereo ace 章節中的註腳。
在溫度升高時,相機可能會受損、相機壽命會縮短,且影像 Quality 可能會下降。頻繁的高溫事件也會縮短相機壽命。
加熱路徑#
臨界溫度閾值#
當 Device Temperature 達到臨界溫度閾值(76 °C (168.8 °F))時,表示相機已接近過熱狀態。
在這種情況下, BslTemperatureStatus 參數值變更為 Critical.
資訊
只有在裝置溫度下降至比臨界溫度閾值至少低 4 °C 後,才能發送另一個 Critical Temperature 事件。
過溫閾值#
當 Device Temperature 達到過溫閾值(81 °C (177.8 °F))時,表示相機過熱。必須立即對相機進行散熱。否則,相機可能會受到不可逆的損壞。
在這種情況下,將發生以下情況:
- 當
BslTemperatureStatus參數值變更為Error. - 相機的電流消耗會降低。
- 影像擷取將會停止,並且在相機冷卻之前無法重新啟動。
- 相機會回報過溫 error code。
- 當
BslTemperatureStatusErrorCount參數增加 1。
資訊
必須等到裝置溫度下降至低於過溫閾值至少 4 °C 後,才能再次發送 Over Temperature 事件。
冷卻路徑#
過溫閾值#
當 Device Temperature 低於過溫閾值(81 °C (177.8 °F))時,會發生以下情況:
- 當
BslTemperatureStatus參數值從更改為Error設為Critical.
當裝置溫度降至低於過溫閾值 4 °C 時,會發生以下情況:
- 可以重新啟動影像擷取。
臨界溫度閾值#
當 Device Temperature 低於臨界溫度閾值(76 °C (168.8 °F))時,會發生以下情況:
- 當
BslTemperatureStatus參數值變更為Ok.
相機的 Temperature State 與內部溫度均正常,因此允許相機正常運作。
判斷 Temperature State#
- 取得
BslTemperatureStatus參數值。 - 如果參數值為
Critical或Error,您必須冷卻相機,直到參數值為Ok.
為了充分利用 Temperature State 功能,請使用 Device Temperature 功能來判定確切的核心板溫度。