Multi-Camera Channel#
使用此功能#
為什麼要使用 Multi-Camera Channel#
距離測量的 Quality 在很大程度上取決于照射到感測器上的額外光線量。例如,這可能是陽光或另一台相機發出的光。因此,同時使用兩台或多台相機將會對測量精度産生負面影響。
為了解決這個問題,Multi-Camera Channel 功能提供了七個不同的頻道,對於每個頻道,VCSEL 和感測器的運作頻率略有不同。這允許您為每台相機選擇不同的頻道,並避免相機的光源互相干擾。
與 Synchronous Free Run (blaze) 功能相比,這些相機不需要處於同一網路中。這使得該功能非常易於使用,因為您不必擔心設定公共網路、同步各個相機的時脈以及設定擷取時序。
運作原理#
根據可用的頻道數量,此功能允許您同時使用最多七台相機。
請記住,即使相機之間不會直接幹擾,同一區域內多台相機的存在仍然會增加該區域的光線量。因此,訊雜比會略有下降。
Basler 也建議按升序連續指派頻道。Channel 0 是預設頻道,並在「原始」頻率下運作。對於每個後續頻道,與原始頻率的差異更為明顯,這會導致影像 Quality 略有下降。
一個典型的使用案例是倉庫,其中配備了 blaze 相機的幾台 AGV(自動引導車)在狹小的空間內移動。AGV 中的相機無法互相通訊,因為它們不在同一個網路中。
將相機設定為使用不同的頻道#
若要使用不同的頻道同時操作多台相機:
- 選擇第一台相機並設定
MultiCameraChannel參數設為0(預設頻道)。 - 選擇第二台相機並將
MultiCameraChannelProperty 設定為下一個可用的頻道。 - 對您想要使用的任何其他相機重複步驟 2。