跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

網路相關參數#

網路相關參數可讓您最佳化 Basler GigE 相機的效能。

使用此功能#

可用參數#

根據您的相機型號,可使用下列網路相關參數:

參數名稱 顯示名稱 描述
BandwidthReserveMode Bandwidth Reserve Mode 允許您在單一步驟中設定頻寬預留和頻寬預留累積(請參閱下方)。
您可以將參數設定為下列值:
BslDeviceLinkCurrentThroughput 表示根據目前的相機設定,相機用於傳輸影像資料和區塊資料的實際頻寬(以每秒位元組數為單位)。
如果您使用 Acquisition Frame Rate 參數來控制相機的影格率,相機將使用該參數值來計算傳輸量。如果您使用軟體觸發或硬體觸發來控制相機的影格率,相機將使用目前相機設定下的最大可能影格率來計算傳輸量。
此參數為唯讀。
DeviceLinkThroughputLimit Device Link Throughput Limit 允許您限制用於資料傳輸的最大可用頻寬。如需詳細資訊,請參閱裝置資訊參數。
BslGVSPBandwidthReserve Bandwidth Reserve GVSP 指定在使用 GVSP串流協定時,所分配頻寬中保留用於處理封包重傳以及控制資料傳輸的比例(GVSP = GigE Vision 標準串流協定)。
此設定表示為以下項目的百分比: Device Link Current Throughput.
範例: 如果已啟用 DeviceLinkThroughputLimit 參數表示已指派 30 MByte/s 給相機,且 BslGVSPBandwidthReserve 參數設為 5 %,則頻寬保留將會是 1.5 MByte/s。
如需有關 RDMA 模式的詳細資訊,請參閱 Basler 網站.
BslGVRSPBandwidthReserve Bandwidth Reserve GVRSP 指定在使用 GVRSP 串流協定時,所分配頻寬中保留用於處理封包重傳以及控制資料傳輸的比例(GVRSP = GigE Vision 3.0 RDMA 模式)。
此設定表示為以下項目的百分比: Device Link Current Throughput.
範例: 如果已啟用 DeviceLinkThroughputLimit 參數表示已指派 30 MByte/s 給相機,且 BslGVRSPBandwidthReserve 參數設為 5 %,則頻寬保留將會是 1.5 MByte/s。
如需有關 RDMA 模式的詳細資訊,請參閱 Basler 網站.
BslGVRSPMaxTransferUnit Maximum Transfer Unit (GVRSP) 指示用於 GVRSP 串流的最大傳輸單位 (MTU),單位為位元組。此值僅在 GVRSP 串流啟動後才有效。此值是在 GigE interface card/網路介面卡 (NIC) 與相機之間進行協商。此參數為唯讀。如果顯示的最大值為 1024,請確認已啟用 Jumbo Frames 支援。
您可以使用 BslGVRSPMaxTransferUnit 中的值 Basler Frame Rate Calculator ,以評估根據此值與其他特定組態設定,您的相機可以達到哪些影格率。
GevHeartbeatTimeout Heartbeat Timeout 設定心跳逾時(以毫秒為單位)。如果發生逾時,相機會釋放網路連線並進入允許重新連線的狀態。
根據預設,心跳逾時設為 3000 ms。一般相機操作不需要變更此值。然而,如果您正在偵錯應用程式並在中斷點停止,可能會發生心跳逾時,並且與相機的連線可能會中斷。因此,您應該增加 GevHeartbeatTimeout 參數值以進行偵錯。偵錯完成後,您應該將逾時恢復為一般設定。
如需詳細資訊,請參閱 pylon API Documentation 中的 Debugging pylon Applications Using GigE Cameras 一節。a
GevSCBWA Bandwidth Assigned 指示相可用於傳輸影像與 chunk 資料、處理封包重傳以及控制資料傳輸的頻寬,單位為每秒位元組數。
指派的頻寬可以透過變更 inter-packet delay 與 frame transmission delay 設定來調整。
此參數為唯讀。
GevSCBWR 頻寬預留 指定分配頻寬中預留用於處理封包重傳與控制資料傳輸的部分。
此設定表示為以下項目的百分比: assigned bandwidth.
範例: 如果分配給相機的頻寬為 30 MByte/s,且 GevSCBWR 參數設為 5 %,則頻寬保留將會是 1.5 MByte/s。
GevSCBWRA Bandwidth Reserve Accumulation 用於設定可保留在「累積器集區」(accumulator pool)中的最大重傳次數的乘數。
您可以使用 GevSCBWRA 參數以處理網路連線變為不穩定(例如由於突發的 EMI 干擾)的情況。在這些情況下,傳輸影像可能需要較多數量的封包重傳。頻寬保留累積基本上是相機可以在異常情況下使用的額外重傳集區。
範例: 假設目前 bandwidth reserve 設定夠大,允許在一個影格週期內最多進行 5 次封包重傳。同時假設頻寬保留累積 (GevSCBWRA 參數)設為 3。透過這些設定,累積器集區最多可以保留 5 x 3 = 15 次重傳。
GevSCDCT Device Current Throughput 請參閱 Device Link Current Throughput。
GevSCDMT Device Max Throughput 指示相機在給定目前設定且在無網路限制的理想條件下,理論上能夠產生的最大資料量(以每秒位元組數為單位)。此參數未考量 GigE 網路是否具備承載所有資料的能力,亦未考量重傳所需的任何頻寬。
如果您使用的是 Acquisition Frame Rate 參數來控制相機的影格率,相機便會使用該參數值來計算 GevSCDMT 引数値。もし以下を使用している場合: ソフトウエアトリガ 或 ハードウエアトリガ を使用してカメラのフレームレートを制御する場合、カメラは現在のカメラ設定で許可される最大のフレームレートを使用して、以下を計算します。 GevSCDMT 參數值。
此參數為唯讀。
GevSCFJM Frame Jitter Max 再送のバーストによって次のフレームの転送が遅延する可能性がある最大時間を ticksb 単位で示します。
帯域幅リザーブの蓄積 (bandwidth reserve accumulation) が高い値に設定されている場合、カメラはフレームの転送中に大量のデータ再送バーストが発生する可能性があります。この再送バーストにより、次に取得されるフレームの転送開始が遅延します。
このパラメータは読み取り専用です。
GevSCFTD Frame Transmission Delay カメラが取得したフレームの転送を通常開始するタイミングと、実際に転送を開始するタイミングの間の遅延を ticksb 単位で設定します。
ほとんどの場合、このパラメータはゼロに設定する必要があります。
ただし、使用しているネットワークハードウエアがネットワークトラフィックの急増に対応できない場合(複数のカメラを同時にトリガする場合など)、フレーム転送遅延パラメータを使用して、各カメラからの画像データ転送の開始タイミングをずらすことができます。
GevSCPD Inter-Packet Delay パケット間の遅延を ticksb 単位で設定します。
ネットワークハードウエアが受信パケットレート処理しきれない場合は、パケット転送間の遅延を大きくすると便利です。これにより、ドロップされるパケットの量を減らすことができる場合があります。ただし、これによりデータ転送速度も低下するため、カメラのフレームレートが低下する可能性があります。
GevSCPSPacketSize 封包大小 指定透過乙太網路傳輸的資料封包最大大小。該值以位元組為單位。
パラメータは常に、ネットワークハードウエアが処理できる最大サイズに設定する必要があります。
デフォルトのパケットサイズは、1GigEカメラの場合は 1,500 バイト、5GigEおよび10GigEカメラの場合は 8,192 バイトです。c
必要に応じてパケットサイズを大きくすると、イーサネットのオーバーヘッド負荷を軽減し、ネットワーク効率を向上させることができます。ヘッダーとトレーラーのサイズは、パケットサイズに関係なく常に同じです。ほとんどの場合、最後のデータパケットは他のパケットよりも小さいことに注意してください。
パケットサイズは、次の条件のときにカメラに影響を与えます: GevStreamingMode 參數已設定為 GVSP。次のとき: GevStreamingMode 參數已設定為 GVRSP、表示されるパケットサイズの値はカメラに 否 影響を与えます。詳細については、以下にある GigE Vision 3.0 のページを参照してください。 Basler 網站.
GevStreamChannelSelector Stream Channel Selector ネットワーク関連の他のパラメータを変更したときに影響を受けるストリームチャネルを指定します。
GigE Vision規格では、カメラとコンピュータの間に複数の独立したストリームチャネルを確立するメカニズムが規定されています。
現在、カメラがサポートしているストリームチャネルは1つ(つまりストリームチャネル0)のみです。したがって、 GevStreamChannelSelector 參數已預設為 StreamChannel0 且無法變更。
PayloadSize 有效負載大小 表示影像資料加上傳輸的任何 chunk data 的總大小(以位元組為單位)。不包含封包標頭。此參數為唯讀。
TestPayloadFormatMode Test Payload Format Mode 允許您將裝置置於測試模式並輸出特定的 payload 格式,以驗證串流資料的傳輸、接收和解讀是否正常運作。資料可以是實際擷取的資料或任何測試圖樣。此參數僅供測試目的使用。
您可以將參數設定為下列值:
  • Off:Test Payload Format 模式已停用,也就是說,裝置正根據其組態正常進行資料串流。
  • MultiPart:串流的測試資料被分割為多個獨立的部分。每個部分代表不同的資料片段(例如影像資料、metadata、壓縮影像與原始影像等)。
  • GenDC:測試資料以 GenDC 容器 payload 的形式進行串流。每個 payload 包含至少一個 GenDC 元件。

  1. pylon API 也提供一個 HeartbeatTimeout 參數,用於設定傳輸層側的心跳逾時。此 HeartbeatTimeout 和 GevHeartbeatTimeout 參數會自動同步。當您變更其中一個參數時,另一個參數會隨之調整,反之亦然。

  2. 在 ace Classic/U/L 相機上,一個計時週期等於 8 ns(PTP 停用)或 1 ns(啟用 PTP)。在其他相機上,一個計時週期始終等於 1 ns。您可以透過讀取 GevTimestampTickFrequency 參數值來決定計時頻率。此值表示每秒的時脈週期數。

  3. 如果您將封包大小增加到 1 500 位元組以上,則必須在所有相關的網路裝置(包括任何交換器)上啟用所謂的 Jumbo Frames 支援。每當您在相機端增加封包大小時,也必須調整網路控制卡的封包大小。否則,串流可能會因封包被封鎖而失敗。

詳細資料#

顯示所有相機型號

相機型號 可用參數
a2A640-240gmSWIR BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A640-240umSWIR 不支援此功能
a2A1280-80gmSWIR BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A1280-125umSWIR 不支援此功能
a2A1920-51gcBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A1920-51gcIP67 BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A1920-51gcPRO BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A1920-51gmBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A1920-51gmIP67 BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A1920-51gmPRO BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A1920-160ucBAS 不支援此功能
a2A1920-160ucPRO 不支援此功能
a2A1920-160umBAS 不支援此功能
a2A1920-160umPRO 不支援此功能
a2A1920-165g5cBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A1920-165g5mBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A1920-168mgc 不支援此功能
a2A1920-168mgm 不支援此功能
a2A2048-35gmSWIR BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2048-37gcBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2048-37gcPRO BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2048-37gmBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2048-37gmPRO BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2048-110umSWIR 不支援此功能
a2A2048-114g5cBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2048-114g5mBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2048-114mgc 不支援此功能
a2A2048-114mgm 不支援此功能
a2A2048-114ucBAS 不支援此功能
a2A2048-114ucPRO 不支援此功能
a2A2048-114umBAS 不支援此功能
a2A2048-114umPRO 不支援此功能
a2A2048-173cmSWIR 不支援此功能
a2A2440-98g5cBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2440-98g5mBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2448-23gcBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2448-23gcIP67 BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2448-23gcPRO BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2448-23gmBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2448-23gmIP67 BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2448-23gmPRO BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2448-75ucBAS 不支援此功能
a2A2448-75ucPRO 不支援此功能
a2A2448-75umBAS 不支援此功能
a2A2448-75umPRO 不支援此功能
a2A2448-90mgc 不支援此功能
a2A2448-90mgm 不支援此功能
a2A2448-105g5cBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2448-105g5mBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2448-120cc 不支援此功能
a2A2448-120cm 不支援此功能
a2A2448-210cc 不支援此功能
a2A2448-210cm 不支援此功能
a2A2448-232g10c BslDeviceLinkCurrentThroughput
BslGVRSPBandwidthReserve
BslGVRSPMaxTransferUnit
BslGVSPBandwidthReserve
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2448-232g10m BslDeviceLinkCurrentThroughput
BslGVRSPBandwidthReserve
BslGVRSPMaxTransferUnit
BslGVSPBandwidthReserve
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2464-23gcBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
a2A2464-23gcPRO BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
a2A2464-23gmBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
a2A2464-23gmPRO BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
a2A2464-77ucBAS 不支援此功能
a2A2464-77ucPRO 不支援此功能
a2A2464-77umBAS 不支援此功能
a2A2464-77umPRO 不支援此功能
a2A2464-115g5cBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
a2A2464-115g5mBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
a2A2560-20gmSWIR BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2560-70umSWIR 不支援此功能
a2A2560-131cmSWIR 不支援此功能
a2A2590-22gcBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2590-22gcPRO BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2590-22gmBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2590-22gmPRO BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2590-60ucBAS 不支援此功能
a2A2590-60ucPRO 不支援此功能
a2A2590-60umBAS 不支援此功能
a2A2590-60umPRO 不支援此功能
a2A2600-20gcBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2600-20gcPRO BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2600-20gmBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2600-20gmPRO BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2600-64ucBAS 不支援此功能
a2A2600-64ucPRO 不支援此功能
a2A2600-64umBAS 不支援此功能
a2A2600-64umPRO 不支援此功能
a2A2840-14gcBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2840-14gcIP67 BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2840-14gcPRO BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2840-14gmBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2840-14gmIP67 BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2840-14gmPRO BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2840-14gmUV BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2840-48ucBAS 不支援此功能
a2A2840-48ucPRO 不支援此功能
a2A2840-48umBAS 不支援此功能
a2A2840-48umPRO 不支援此功能
a2A2840-48umUV 不支援此功能
a2A2840-57mgc 不支援此功能
a2A2840-57mgm 不支援此功能
a2A2840-67g5cBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2840-67g5mBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2840-67g5mUV BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2840-86cc 不支援此功能
a2A2840-86cm 不支援此功能
a2A2840-150g10c BslDeviceLinkCurrentThroughput
BslGVRSPBandwidthReserve
BslGVRSPMaxTransferUnit
BslGVSPBandwidthReserve
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2840-150g10m BslDeviceLinkCurrentThroughput
BslGVRSPBandwidthReserve
BslGVRSPMaxTransferUnit
BslGVSPBandwidthReserve
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A2840-150g10mUV BslDeviceLinkCurrentThroughput
BslGVRSPBandwidthReserve
BslGVRSPMaxTransferUnit
BslGVSPBandwidthReserve
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A3536-9gcBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A3536-9gcPRO BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A3536-9gmBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A3536-9gmPRO BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A3536-31ucBAS 不支援此功能
a2A3536-31ucPRO 不支援此功能
a2A3536-31umBAS 不支援此功能
a2A3536-31umPRO 不支援此功能
a2A3536-37mgc 不支援此功能
a2A3536-37mgm 不支援此功能
a2A3536-42g5cBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A3536-42g5mBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A3840-13gcBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A3840-13gcPRO BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A3840-13gmBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A3840-13gmPRO BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A3840-45ucBAS 不支援此功能
a2A3840-45ucPRO 不支援此功能
a2A3840-45umBAS 不支援此功能
a2A3840-45umPRO 不支援此功能
a2A4096-9gcBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A4096-9gcIP67 BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A4096-9gcPRO BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A4096-9gmBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A4096-9gmIP67 BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A4096-9gmPRO BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A4096-30ucBAS 不支援此功能
a2A4096-30ucPRO 不支援此功能
a2A4096-30umBAS 不支援此功能
a2A4096-30umPRO 不支援此功能
a2A4096-38mgc 不支援此功能
a2A4096-38mgm 不支援此功能
a2A4096-44g5cBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A4096-44g5mBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A4096-67cc 不支援此功能
a2A4096-67cm 不支援此功能
a2A4096-98g10c BslDeviceLinkCurrentThroughput
BslGVRSPBandwidthReserve
BslGVRSPMaxTransferUnit
BslGVSPBandwidthReserve
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A4096-98g10m BslDeviceLinkCurrentThroughput
BslGVRSPBandwidthReserve
BslGVRSPMaxTransferUnit
BslGVSPBandwidthReserve
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A4200-12gcBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A4200-12gcPRO BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A4200-12gmBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A4200-12gmPRO BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevtreamChannelSelector
PayloadSize
a2A4200-40ucBAS 不支援此功能
a2A4200-40ucPRO 不支援此功能
a2A4200-40umBAS 不支援此功能
a2A4200-40umPRO 不支援此功能
a2A4504-5gcBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A4504-5gcIP67 BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A4504-5gcPRO BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A4504-5gmBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A4504-5gmIP67 BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A4504-5gmPRO BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A4504-18ucBAS 不支援此功能
a2A4504-18ucPRO 不支援此功能
a2A4504-18umBAS 不支援此功能
a2A4504-18umPRO 不支援此功能
a2A4504-23mgc 不支援此功能
a2A4504-23mgm 不支援此功能
a2A4504-27g5cBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A4504-27g5mBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A4504-42cc 不支援此功能
a2A4504-42cm 不支援此功能
a2A4504-59g10c BslDeviceLinkCurrentThroughput
BslGVRSPBandwidthReserve
BslGVRSPMaxTransferUnit
BslGVSPBandwidthReserve
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A4504-59g10m BslDeviceLinkCurrentThroughput
BslGVRSPBandwidthReserve
BslGVRSPMaxTransferUnit
BslGVSPBandwidthReserve
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A4508-6gcBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A4508-6gcPRO BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A4508-6gmBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A4508-6gmPRO BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A4508-20ucBAS 不支援此功能
a2A4508-20ucPRO 不支援此功能
a2A4508-20umBAS 不支援此功能
a2A4508-20umPRO 不支援此功能
a2A5060-4gcBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A5060-4gmBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A5060-15ucBAS 不支援此功能
a2A5060-15umBAS 不支援此功能
a2A5060-21g5cBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A5060-21g5mBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A5060-35cc 不支援此功能
a2A5060-35cm 不支援此功能
a2A5320-7gcBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A5320-7gcIP67 BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A5320-7gcPRO BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A5320-7gmBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A5320-7gmPRO BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A5320-7gmip67 BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A5320-23ucBAS 不支援此功能
a2A5320-23ucPRO 不支援此功能
a2A5320-23umBAS 不支援此功能
a2A5320-23umPRO 不支援此功能
a2A5320-29mgc 不支援此功能
a2A5320-29mgm 不支援此功能
a2A5320-34g5cBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A5320-34g5mBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A5320-52cc 不支援此功能
a2A5320-52cm 不支援此功能
a2A5320-75g10c BslDeviceLinkCurrentThroughput
BslGVRSPBandwidthReserve
BslGVRSPMaxTransferUnit
BslGVSPBandwidthReserve
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A5320-75g10m BslDeviceLinkCurrentThroughput
BslGVRSPBandwidthReserve
BslGVRSPMaxTransferUnit
BslGVSPBandwidthReserve
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A5328-4gcBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A5328-4gcIP67 BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A5328-4gcPRO BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A5328-4gmBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A5328-4gmIP67 BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A5328-4gmPRO BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A5328-15ucBAS 不支援此功能
a2A5328-15ucPRO 不支援此功能
a2A5328-15umBAS 不支援此功能
a2A5328-15umPRO 不支援此功能
a2A5328-19mgc 不支援此功能
a2A5328-19mgm 不支援此功能
a2A5328-22g5cBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A5328-22g5mBAS BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A5328-35cc 不支援此功能
a2A5328-35cm 不支援此功能
a2A5328-49g10c BslDeviceLinkCurrentThroughput
BslGVRSPBandwidthReserve
BslGVRSPMaxTransferUnit
BslGVSPBandwidthReserve
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
a2A5328-49g10m BslDeviceLinkCurrentThroughput
BslGVRSPBandwidthReserve
BslGVRSPMaxTransferUnit
BslGVSPBandwidthReserve
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
acA640-121gm GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA640-300gc GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA640-300gm GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA640-750uc 不支援此功能
acA640-750um 不支援此功能
acA720-290gc GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA720-290gm GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA720-520uc 不支援此功能
acA720-520um 不支援此功能
acA800-200gc GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA800-200gm GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA800-510uc 不支援此功能
acA800-510um 不支援此功能
acA1280-60gc GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA1280-60gm GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA1300-60gc GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA1300-60gm GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA1300-60gmNIR GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA1300-75gc GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA1300-75gm GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA1300-200uc 不支援此功能
acA1300-200um 不支援此功能
acA1440-73gc GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA1440-73gm GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA1440-220uc 不支援此功能
acA1440-220um 不支援此功能
acA1600-60gc GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA1600-60gm GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA1920-25gc GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA1920-25gm GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA1920-25uc 不支援此功能
acA1920-25um 不支援此功能
acA1920-40gc GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA1920-40gm GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA1920-40uc 不支援此功能
acA1920-40ucMED 不支援此功能
acA1920-40um 不支援此功能
acA1920-40umMED 不支援此功能
acA1920-48gc GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA1920-48gm GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA1920-50gc GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA1920-50gm GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA1920-150uc 不支援此功能
acA1920-150um 不支援此功能
acA1920-155uc 不支援此功能
acA1920-155ucMED 不支援此功能
acA1920-155um 不支援此功能
acA1920-155umMED 不支援此功能
acA2000-50gc GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA2000-50gm GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA2000-165uc 不支援此功能
acA2000-165um 不支援此功能
acA2040-25gc GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA2040-25gm GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA2040-25gmNIR GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA2040-35gc GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA2040-35gm GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA2040-55uc 不支援此功能
acA2040-55um 不支援此功能
acA2040-90uc 不支援此功能
acA2040-90um 不支援此功能
acA2040-90umNIR 不支援此功能
acA2040-120uc 不支援此功能
acA2040-120um 不支援此功能
acA2440-20gc GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA2440-20gm GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA2440-35uc 不支援此功能
acA2440-35ucMED 不支援此功能
acA2440-35um 不支援此功能
acA2440-35umMED 不支援此功能
acA2440-75uc 不支援此功能
acA2440-75ucMED 不支援此功能
acA2440-75um 不支援此功能
acA2440-75umMED 不支援此功能
acA2500-14gc GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA2500-14gm GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA2500-14uc 不支援此功能
acA2500-14um 不支援此功能
acA2500-20gc GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA2500-20gcMED GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA2500-20gm GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA2500-20gmMED GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA2500-60uc 不支援此功能
acA2500-60um 不支援此功能
acA3088-16gc GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA3088-16gm GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA3088-57uc 不支援此功能
acA3088-57ucMED 不支援此功能
acA3088-57um 不支援此功能
acA3088-57umMED 不支援此功能
acA3800-10gc GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA3800-10gm GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA3800-14uc 不支援此功能
acA3800-14um 不支援此功能
acA4024-8gc GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA4024-8gm GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA4024-29uc 不支援此功能
acA4024-29um 不支援此功能
acA4096-11gc GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA4096-11gm GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA4096-30uc 不支援此功能
acA4096-30ucMED 不支援此功能
acA4096-30um 不支援此功能
acA4096-30umMED 不支援此功能
acA4096-40uc 不支援此功能
acA4096-40ucMED 不支援此功能
acA4096-40um 不支援此功能
acA4096-40umMED 不支援此功能
acA4112-8gc GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA4112-8gm GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA4112-20uc 不支援此功能
acA4112-20ucMED 不支援此功能
acA4112-20um 不支援此功能
acA4112-20umMED 不支援此功能
acA4112-30uc 不支援此功能
acA4112-30ucMED 不支援此功能
acA4112-30um 不支援此功能
acA4112-30umMED 不支援此功能
acA5472-5gc GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA5472-5gm GevHeartbeatTimeout
GevSCBWA
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCDCT
GevSCDMT
GevSCFJM
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
GevStreamChannelSelector
PayloadSize
acA5472-17uc 不支援此功能
acA5472-17ucMED 不支援此功能
acA5472-17um 不支援此功能
acA5472-17umMED 不支援此功能
boA1936-400cc 不支援此功能
boA1936-400cm 不支援此功能
boA2448-250cc 不支援此功能
boA2448-250cm 不支援此功能
boA2832-190cc 不支援此功能
boA2832-190cm 不支援此功能
boA4096-93cc 不支援此功能
boA4096-93cm 不支援此功能
boA4096-180cc 不支援此功能
boA4096-180cm 不支援此功能
boA4112-68cc 不支援此功能
boA4112-68cm 不支援此功能
boA4500-45cc 不支援此功能
boA4500-45cm 不支援此功能
boA4504-100cc 不支援此功能
boA4504-100cm 不支援此功能
boA5056-95cm 不支援此功能
boA5120-150cc 不支援此功能
boA5120-150cm 不支援此功能
boA5120-230cc 不支援此功能
boA5120-230cm 不支援此功能
boA5320-150cc 不支援此功能
boA5320-150cm 不支援此功能
boA5328-100cc 不支援此功能
boA5328-100cm 不支援此功能
boA6500-36cc 不支援此功能
boA6500-36cm 不支援此功能
boA8100-16cc 不支援此功能
boA8100-16cm 不支援此功能
boA9344-30cc 不支援此功能
boA9344-30cm 不支援此功能
boA9344-70cc 不支援此功能
boA9344-70cm 不支援此功能
boA13440-17cm 不支援此功能
daA720-520uc 不支援此功能
daA720-520um 不支援此功能
daA1280-54uc 不支援此功能
daA1280-54um 不支援此功能
daA1440-220uc 不支援此功能
daA1440-220um 不支援此功能
daA1600-60uc 不支援此功能
daA1600-60um 不支援此功能
daA1920-15um 不支援此功能
daA1920-30uc 不支援此功能
daA1920-30um 不支援此功能
daA1920-160uc 不支援此功能
daA1920-160um 不支援此功能
daA2448-70uc 不支援此功能
daA2448-70um 不支援此功能
daA2500-14uc 不支援此功能
daA2500-14um 不支援此功能
daA3840-45uc 不支援此功能
daA3840-45um 不支援此功能
dmA720-290gc BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
dmA720-290gm BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
dmA1440-73gc BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
dmA1440-73gm BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
dmA1920-51gc BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
dmA1920-51gm BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
dmA2048-37gc BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
dmA2048-37gm BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
dmA2448-23gc BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
dmA2448-23gm BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
dmA2840-14gc BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
dmA2840-14gm BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
dmA3536-9gc BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
dmA3536-9gm BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
dmA4096-9gc BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
dmA4096-9gm BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
puA1280-54uc 不支援此功能
puA1280-54um 不支援此功能
puA1600-60uc 不支援此功能
puA1600-60um 不支援此功能
puA1920-30uc 不支援此功能
puA1920-30um 不支援此功能
puA2500-14uc 不支援此功能
puA2500-14um 不支援此功能
r2L2048-29gc BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
r2L2048-58gm BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
r2L2048-62cc 不支援此功能
r2L2048-62g5c BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
r2L2048-172cm 不支援此功能
r2L2048-172g5m BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
r2L4096-14gc BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
r2L4096-29gm BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
r2L4096-42cc 不支援此功能
r2L4096-42g5c BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
r2L4096-84cm 不支援此功能
r2L4096-84g5m BandwidthReserveMode
BslDeviceLinkCurrentThroughput
DeviceLinkThroughputLimit
GevHeartbeatTimeout
GevSCBWR
GevSCBWRA
GevSCFTD
GevSCPD
GevSCPSPacketSize
PayloadSize
r2L8192-80cc 不支援此功能
r2L8192-240cm 不支援此功能
r2L16384-60cc 不支援此功能
r2L16384-120cm 不支援此功能
r2T16416-500cm 不支援此功能