跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

Auto Functions#

自動功能可讓您自動控制影像 Property。

當成像條件頻繁變更(例如光源條件不穩定)時,自動功能對於維持良好的 Quality 特別有用。

大多數自動功能相當於手動設定參數的自動化對應功能。例如, Gain Auto 功能可在指定的限制範圍內自動控制 Gain 參數。

可用自動功能#

根據您的相機型號,可以使用下列自動功能:

操作#

各個自動功能可以同時使用。

如果您同時使用 Exposure Auto 和 Gain Auto,則可以使用 Auto Function Profile 功能來指定如何平衡增益與 Exposure Time 的效果。

自動功能的像素資料可以來自一個或多個 Auto Function ROI。為了正常運作,必須為每個自動功能指派至少一個 Auto Function ROI。