跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

避免 EMI 與 ESD 問題#

本主題說明如何避免因電磁干擾 (EMI) 和靜電放電 (ESD) 而導致相機發生故障。

一般資訊#

Basler 相機經常安裝在工業環境中。這些環境通常包含會產生電磁干擾 (EMI) 並可能引起靜電放電 (ESD) 的設備。這可能會導致操作故障,例如誤觸發或影像擷取無預警停止。EMI 和 ESD 也會對傳輸自相機的影像 Quality 產生負面影響。

指導原則#

為避免因 EMI 和 ESD 導致相機發生故障,請遵循以下一般指導原則:

  • 將相機安裝在儘可能遠離會產生火花或強電磁場的設備的位置。
  • 將纜線遠離未屏蔽的電動馬達、變壓器、未屏蔽的線圈以及採用切換技術的電氣設備。
  • 務必使用高品質的屏蔽纜線。使用高品質纜線是防範 EMI 和 ESD 的最佳防禦措施之一。
  • 儘量使用長度剛好符合需求的相機纜線,並試著讓相機纜線與電源纜線相互平行走線。避免將相機纜線盤繞。如果纜線過長,請使用迴路路徑,而不是將纜線盤繞。
  • 嘗試將所有接地連接至單一點,例如,整個系統使用單一電源插座,並將所有接地連接至該單一插座。這有助於避免大型接地迴路。(大型接地迴路可能是 EMI 問題的主要原因。)
  • 在主電源供應器上使用線路濾波器。
  • 採取以下措施來降低靜電放電的風險:
    • 在安裝點(例如地板、工作場所)使用導電材料。
    • 使用合適的衣物(棉質)和鞋子。
    • 控制環境中的濕度。低濕度會引起 ESD 問題。

Basler 的應用說明《在 Basler 相機安裝中避免EMI 和ESD 》提供了有關如何避免EMI 和ESD 的更詳細資訊。