Balance White 、阻尼#
使用功能#
運作原理#
如果已指定 balance white 調整阻尼係數,顏色將不會立即調整,而是會在一定的延遲後進行調整。例如,這有助於避免自動控制機制的運作因物體進出相機視野而受到干擾。
指定 Damping Factor#
若要指定阻尼係數:
- 將相機中的 Balance White auto function 設為
Once或Continuous. - 調整
BalanceWhiteAdjustmentDampingAbs參數值。
您可以將參數設定在 0.0 到 0.9766 的範圍內。較高的參數值會加快適應速度,也就是顏色調整得更快。此係數預設為最大值。
範例程式碼#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Set balance white adjustment damping to 0.5859 */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BalanceWhiteAdjustmentDampingAbs", 0.5859);
CHECK(errRes);
您也可以 use the pylon Viewer 來輕鬆設定參數。