跳至內容
測試伺服器
開發伺服器

清潔說明#

本主題提供如何清潔 Basler 相機的說明。

在嘗試清潔相機之前,請仔細評估清潔是否真的能提升相機效能。清潔總是伴隨著引入更多髒污甚至損壞相機的風險。

清潔外殼或相機前端#

若要清潔相機外殼或相機前端:

  1. 斷開相機電源(以及 I/O 電源,若適用)。
  2. 確保鏡頭介面已由鏡頭或保護蓋覆蓋。
  3. 準備一條柔軟、不起毛絮且在清潔過程中不會產生靜電的布。
  4. 用溫和的清潔劑將布沾濕。
  5. 使用沾濕的布擦拭相機的側面和前端(如適用)。
  6. 讓殘餘水分自然蒸發。
    切勿使用壓縮空氣來加速蒸發。
  7. 待水分完全蒸發後,即可重新連接相機電源。

清潔紅外線截止濾光片#

ace 2、MED ace 與 boost V 相機#

資訊

以下程序適用於下列相機:

若要清潔紅外線截止濾光片:

  1. 斷開相機電源(以及 I/O 電源,若適用)。
  2. 將相機水平拿著或固定在水平位置。
    確保鏡頭介面未朝上。
  3. 以 10–20 度的角度,將罐裝無油空氣吹向紅外線截止濾光片的邊緣,如下所示。
    重要事項:請勿將空氣吹入濾光片支架的孔洞中,且切勿用噴管觸碰濾光片。
  4. 重新連接相機電源。

清潔 ace 2 或 MED ace 相機的紅外線截止濾光片

dart 與 pulse 相機#

若要清潔紅外線截止濾光片:

  1. 斷開相機電源(以及 I/O 電源,若適用)。
  2. 如以下所示,以 90 度角將罐裝無油空氣吹向 IR 濾光片的中心。
  3. 重新連接相機電源。

清潔 dart 和 pulse 相機的 IR 濾光片

ace 相機#

注意 – 使用壓縮空氣可能會損壞相機。
  • 將壓縮空氣吹向 IR 濾光片或濾光片固定座之前,請先從相機上卸下 IR 濾光片或濾光片固定座。
  • 切勿將壓縮空氣吹向相機。

若要清潔紅外線截止濾光片:

  1. 斷開相機電源(以及 I/O 電源,若適用)。
  2. 檢查您的相機型號是否可以卸下 IR 濾光片。ace IR Cut Filter Holder Removal Procedure 應用筆記說明瞭可以安全卸下 IR 濾光片的相機型號以及如何進行操作。請遵守應用筆記中的安全說明。
  3. 如果可以卸下 IR 濾光片:
    1. 按照 ace IR Cut Filter Holder Removal Procedure 應用筆記中的說明卸下 IR 濾光片。
    2. 將罐裝、無油的壓縮空氣吹向已卸下的 IR 濾光片。
      請注意不要使用過大的氣壓。
    3. 如果仍有灰塵殘留,請按照步驟 4 中的說明使用異丙醇清潔濾光片。
    4. 重新安裝 IR 濾光片。
  4. 如果無法卸下 IR 濾光片:
    1. 取得至少達到分析級(pro analysi,簡稱 p.a.)純度的異丙醇。
    2. 準備一條柔軟、不起毛絮且在清潔過程中不會產生靜電的布。
    3. 用酒精潤濕拭鏡布。請務必僅使用少量,以免酒精從布上滴落。
      理想情況下,將拭鏡布包裹在寬度與 IR 濾光片相同的塑膠工具(例如刮勺)上。這會使清潔工作更輕鬆、更安全。
    4. 在整個 IR 濾光片上以直線擦拭一到兩次。
    5. 讓所有殘餘的水分蒸發。
  5. 重新連接相機電源。

清潔感光元件#

資訊

  • 如果可能,請避免清潔相機的感光元件。
  • 在開始之前,請檢查感光元件是否可觸及。以下相機型號的感光元件是可觸及的:
    • Basler ace、dart 和 pulse 黑白相機
    • 具備可拆卸 IR 濾光片的 Basler ace 彩色相機
      請查看 ace IR Cut Filter Holder Removal Procedure 應用筆記,以確認您的相機型號是否可以卸下 IR 濾光片。
    • Basler boost 相機(彩色和黑白)
    • Basler racer 2 L 相機(彩色和黑白)
    • Basler racer 2 S 相機(彩色和黑白)
    • Basler racer 2 XL 黑白相機
    • Basler dart 和 pulse 板階以及 S 鏡頭彩色相機

如果要清潔感光元件(如果可以觸及):

  1. 斷開相機電源(以及 I/O 電源,若適用)。
  2. 如有必要,請按照ace IR Cut Filter Holder Removal Procedure應用筆記中所述卸下 IR 截止濾光片。請遵守應用筆記中的安全說明。
  3. 取得至少達到分析級(pro analysi,簡稱 p.a.)純度的異丙醇。
  4. 準備一條柔軟、不起毛絮且在清潔過程中不會產生靜電的布。
  5. 用酒精潤濕拭鏡布。確保僅使用少量酒精,以免酒精從布上滴落。
    理想情況下,將布包裹在與感光元件寬度相同塑膠工具(例如刮刀)上。這會使清潔工作更輕鬆、更安全。
  6. 在整個感光元件上以直線擦拭一到兩次。
  7. 讓所有殘餘的水分蒸發。
  8. 如有必要,請重新安裝 IR 截止濾光片。
  9. 重新連接相機電源。